请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 尊敬的 E2E 团队:
我正在使用 SPI 从器件、我需要将 SPI MISO 引脚连接到 Launchpad。 我尝试使用 SPI 环回的 InitSPIGPIO()设置、
void InitSpiaGpio()
{
EALLOW;
/*为所选引脚启用内部上拉*//
用户可以启用或禁用上拉。
//这将启用指定引脚的上拉电阻。
//注释掉其他不需要的行。
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16 = 0;//启用 GPIO16上的上拉电阻(SPISIMOA)
// GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 0;//启用 GPIO5上的上拉电阻(SPISIMOA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO17 = 0;//启用 GPIO17上的上拉电阻(SPISOMIA)
// GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3 = 0;//启用 GPIO3上的上拉电阻(SPISOMIA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18 = 0;//启用 GPIO18上的上拉电阻器(SPICLKA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0;//启用 GPIO19上的上拉电阻器(SPISTEA)
但 GPIO17不能 通过跳线轻松连接。
除了更改 SPI 端口之外、还有哪些其他可用选项?
谢谢、
Akshay