This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 TMS320F28379D Launchpad 的硬件原理图中找不到 SPIA MISO 引脚 GPIO17。 可能是通过硬连线连接到 CAN 收发器。 除了更改 SPI 端口之外、还有哪些选项可用?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/783114/tms320f28379d-spia-miso-pin-gpio17-is-not-found-on-hardware-schematic-of-tms320f28379d-launchpad-probably-it-is-hard-wired-to-can-transceiver-other-than-changing-spi-port-what-are-the-options-available

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的 E2E 团队:

我正在使用 SPI 从器件、我需要将 SPI MISO 引脚连接到 Launchpad。 我尝试使用 SPI 环回的 InitSPIGPIO()设置、

void InitSpiaGpio()
{

EALLOW;

/*为所选引脚启用内部上拉*//
用户可以启用或禁用上拉。
//这将启用指定引脚的上拉电阻。
//注释掉其他不需要的行。

GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16 = 0;//启用 GPIO16上的上拉电阻(SPISIMOA)
// GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 0;//启用 GPIO5上的上拉电阻(SPISIMOA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO17 = 0;//启用 GPIO17上的上拉电阻(SPISOMIA)
// GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO3 = 0;//启用 GPIO3上的上拉电阻(SPISOMIA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO18 = 0;//启用 GPIO18上的上拉电阻器(SPICLKA)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO19 = 0;//启用 GPIO19上的上拉电阻器(SPISTEA) 

但 GPIO17不能 通过跳线轻松连接。  

除了更改 SPI 端口之外、还有哪些其他可用选项?

谢谢、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚 GPIO58/SPIAMOSI、GPIO59/SPIAMISO、GPIO60/SPICLKA 又如何呢? (在接头 J1、J2上)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经将它们用于其他任务!