Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:DRV8305
当我使用 F28037F+DRV8305 来运行 labo5b 时、我的电机突然停止旋转、无法再次旋转、但其他功能都是正确的。
芯片没有异常外观、故障指示灯未亮起。 我读取寄存器并获得以下结果:

我没有更改寄存器、但寄存器的值已经更改、在手册中找不到这些值。 例如、为什么 CTRL_Reg_07的 PWM_Mode 寄存器的值为0x180?
后来、我使用了同一个板并更换了 DRV8305芯片、以便再次正常工作。 我恐怕将来会出现这个问题。