This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:关于 Lab05b 和 DRV8305的一些原型

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820491/tms320f28027f-some-prolem-about-lab05b-and-drv8305

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

当我使用 F28037F+DRV8305 来运行 labo5b 时、我的电机突然停止旋转、无法再次旋转、但其他功能都是正确的。

芯片没有异常外观、故障指示灯未亮起。  我读取寄存器并获得以下结果:

我没有更改寄存器、但寄存器的值已经更改、在手册中找不到这些值。  例如、为什么 CTRL_Reg_07的 PWM_Mode 寄存器的值为0x180?

后来、我使用了同一个板并更换了 DRV8305芯片、以便再次正常工作。 我恐怕将来会出现这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DRV 器件发生故障之前、您执行了什么操作? 电机或电路板上有任何负载、电压和电流?

    DRV 器件似乎已损坏、因为当您读取所有寄存器的位时它们都是"1"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经从您那里听到一周了、因此我假设您不再需要对您的问题进行澄清、您的问题将会将此主题标记为"已关闭"。 如果您对此主题有任何其他疑问、您可以使用帖子进行回复或创建新主题。 谢谢。