This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 ADC 电源

Guru**** 2126830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820264/tms320f28335-tms320f28335-adc-power

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 TI 团队:
  有两个 ADC 功率为28335、3.3V 和1.8V。 如何知道哪些 ADC 为3.3V、哪些是1.8V?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我不确定我是否理解您的问题。

    器件上有一个具有3V 满量程输入范围的 ADC。  如建议运行条件表中所示、这个单个 ADC 使用1.8V 和3.3V 电源。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy:
      谢谢!