This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28379D:.cfg 文件的 RTSC GUI 消失

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587740/rtos-tms320f28379d-rtsc-gui-for-cfg-files-is-gone

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我已经在一个 sysbiossis 项目上工作了一段时间、并且已经双击该项目的.cfg 文件并使用 GUI 来配置 BIOS 设置。

我最近安装了 susbios (6_50_01_12)、XDC 工具(5_50_01_12)和 CCS (7.1.0.00016)的所有最新版本、现在当我尝试单击.cfg 文件时、GUI 不再显示。 它只是在我的所有项目中将它们作为文本文件打开。

有人知道如何使 GUI 在我双击配置时再次显示?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    所发生的情况是、XDCTools 3.50版本将默认编辑器从 GUI 编辑器更改为文本编辑器。

    如果右键单击.cfg 文件、则可以选择使用 GUI 编辑器。  执行此操作后、它将从那时起在 GUI 中打开。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的快速回复! 工作正常、我现在将更新我的所有项目。

    谢谢!
    Scott