请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我已经在一个 sysbiossis 项目上工作了一段时间、并且已经双击该项目的.cfg 文件并使用 GUI 来配置 BIOS 设置。
我最近安装了 susbios (6_50_01_12)、XDC 工具(5_50_01_12)和 CCS (7.1.0.00016)的所有最新版本、现在当我尝试单击.cfg 文件时、GUI 不再显示。 它只是在我的所有项目中将它们作为文本文件打开。
有人知道如何使 GUI 在我双击配置时再次显示?