你好、冠军、
对于 Piccolo F2806X、我们可以通过 Uniflash 计算校验和、但我在 F2807X/F2837X 的 Uniflash 中找不到此函数、您知道如何通过 CCS、Uniflash 或其他工具获取.out/hex 文件校验和吗?
谢谢!
BR
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joe、Wayne、
UniFlash v4.2.1随您的功能请求一同发布。 去看看吧。
注:
1) 1)使用 UniFlash 时、如果要在加载代码后计算校验和、则需要确保取消选中" 目标访问"下的"设置"中提供的"在程序加载/闪存操作后运行目标"功能(请参阅 UniFlash GUI 右上角)。 这会在不执行应用程序的情况下停止内核、以便 UniFlash 可以在闪存映像上运行校验和。
2) 2)我注意到、新会话有时可能不会响应您在 UniFlash v4.2.1中执行的任何操作。 如果发生这种情况、请重新启动 UniFlash、它应该可以正常工作。 我已将此事通知我们的工具团队、他们正在寻找此事。
谢谢、此致、
Vamsi