This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash 中的 F2807X/F2837X 校验和

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/567199/f2807x-f2837x-checksum-in-uniflash

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好、冠军、

对于 Piccolo F2806X、我们可以通过 Uniflash 计算校验和、但我在 F2807X/F2837X 的 Uniflash 中找不到此函数、您知道如何通过 CCS、Uniflash 或其他工具获取.out/hex 文件校验和吗?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    我们在 UniFlash 中为其中一个即将推出的器件实现了校验和。 我们尚未针对 F2837x/F2807x UniFlash 对其进行改装。

    查看以下帖子、了解它是否有助于您的问题:
    e2e.ti.com/.../117036

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    我的客户还问了同样的问题、为什么 F2837x/F2807x 上的 Uniflash/CCS 闪存插件中没有校验和、他们使用这些校验和在传统 C2000器件上为工厂操作员进行文件验证/验证。
    您是否有计划在不久的将来实施它?

    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    是的、计划在本季度进行。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi

    感谢您的更新。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe 和 Vamsi、
    我的客户也要求了同样的东西。 感谢您发帖。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    在本月末或下个月初发布更新后、将使用详细信息更新此主题。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、Wayne、

    UniFlash v4.2.1随您的功能请求一同发布。  去看看吧。

    注:  

    1) 1)使用 UniFlash 时、如果要在加载代码后计算校验和、则需要确保取消选中" 目标访问"下的"设置"中提供的"在程序加载/闪存操作后运行目标"功能(请参阅 UniFlash GUI 右上角)。  这会在不执行应用程序的情况下停止内核、以便 UniFlash 可以在闪存映像上运行校验和。

    2) 2)我注意到、新会话有时可能不会响应您在 UniFlash v4.2.1中执行的任何操作。  如果发生这种情况、请重新启动 UniFlash、它应该可以正常工作。  我已将此事通知我们的工具团队、他们正在寻找此事。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、
    我在 Uniflash421上获得了校验和。 非常感谢!