This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHV1PHINVKIT:TMDSHV1PHINVKIT 输出波形为方形、而非正弦波

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/569551/ccs-tmdshv1phinvkit-tmdshv1phinvkit-output-wave-form-is-square-shape-not-sine

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在检查此套件。  

我得到的输出波形为方形、而不是正弦波。

我已附加它。

此外、即使我无法通过从给定的 GUI 进行更改来获得50Hz。 请帮帮我。

检查附加的图像。

我的控制器卡是 Concerto 28x。

这是我的太阳能 DC_AC_settings.h 文件。

#ifndef _PROJSETTINGS_H
#define _PROJSETTINGS_H

//********
//注:更改此文件时,请重新生成所有
的代码

//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//系统检查的增量构建选项//========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

//build 1开环升压检查+ ADC 反馈
// build 2完整 PFC 编译

#define INCR_BUILD 3
#define VoltCurrent LoopExecRatio8
#define PROTECT_Enable1
#definePROTECT_Utiligy_Enable 1


//==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//中断框架选项//========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


#define EPWMn_DPL_ISR0//针对 ePWM 触发的 ISR 设置为1
#define ADC_DPL_ISR1//对于 ADC 触发的 ISR,设置为1//../../---------------


//如果 EPWMn_DPL__ISR = 1,则选择哪个模块/../../---------------

/*
#define EPWM11// EPWM1提供 ISR 触发
器#define EPWM20// EPWM2提供 ISR 触发
器#define EPWM30// EPWM3提供 ISR 触发
器#define EPWM40// EPWM4提供 ISR 触发
器#define EPWM50// EPWM5提供
ISR触发器#define EPWM6 0 // EPWM6 ISR 提供 ISR *

//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//系统设置
-------------------------------------------------------
#define HistorySize 8


#endif //_PROJSETTINGS_H

请尽快帮助我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在此处遵循了快速入门指南:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\~文档

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在关注。
    我的负载是小型5W LED 灯泡、电压为230V。 效果是这样吗?
    我也不能告诉你,我的大号被损坏和修理。 我进行了开环测试、我得到了方形输出。

    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Athula Kumara">我也不能告诉你,我的大号被损坏和修复。 我进行了开环测试、我获得了方形输出。

    您是否检查了 DSO 上的输出? 是否也存在方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSO?
    您是指栅极信号吗?
    我将在明天检查每个栅极信号并告知您。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我检查了 DSO 的输出。
    隔离探头的情况下运行。
    我使用它检查了交流线路、它显示了良好的正弦波。 但逆变器输出是方形的。

    我删除了两个驱动程序、并尝试仅使用两个不在同一列或行中的 IGBT 来运行系统。

    我观察到的只是输出端的正直流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎有更多的损坏部件。 您可以逐级检查电路板上的输出。 让我将您链接到 、以帮助您缩小受损部件的范围。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在做了几个修改后重新加载了程序。
    最后、我将获得全正弦波! 已经完成了。

    现在、我需要将频率更改为50Hz、我无法使用 GUI 执行该操作。
    我必须在代码中编辑什么位置才能实现这一点?

    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不需要60Hz、我只需要50Hz、但我的系统默认值为60Hz/120V。 我想将其设为仅50Hz。
    我现在可以使用 GUI 切换到50Hz、但我希望将其用于50Hz 系统、因此我需要使用50Hz 的默认系统、否则逆变器在尝试连接到50Hz 系统时会烧坏、同时产生60Hz/120V 输出。

    我的编程知识不是很好。 但我可以做一些工作、如果需要、我可以附加代码。
    您也可以在该地址中使用它。
    TI\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\Solar_HV_DCAC_Concerto SCI_Rev_0\c28

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新我的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 UG 中的图3.3.2、

    您将看到 GEN_SIN_COS 是在未连接电网时提供角度的例程、

    因此、您需要更改此变量。

    在代码中搜索以下内容。

    Gen_SIN_COS_WS =&dwPll_Trace_Freq;

    并相应地更改变量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想它应该是变量。 但我不明白 IQ20格式是什么。 在这里、它们使用了 IQ20格式、对于60Hz、它们使用了一些值。
    我不知道如何计算50Hz 时的值。
    我找不到一种在互联网上计算它的方法。
    如果您知道、请帮助我。
    我发现这是 TI 数学库。 但我对 CCS 非常陌生、因此我不知道它。

    谢谢