请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHV1PHINVKIT
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在检查此套件。
我得到的输出波形为方形、而不是正弦波。
我已附加它。
此外、即使我无法通过从给定的 GUI 进行更改来获得50Hz。 请帮帮我。
检查附加的图像。
我的控制器卡是 Concerto 28x。
这是我的太阳能 DC_AC_settings.h 文件。
#ifndef _PROJSETTINGS_H #define _PROJSETTINGS_H //******** //注:更改此文件时,请重新生成所有 的代码 //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ //系统检查的增量构建选项//======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== //build 1开环升压检查+ ADC 反馈 // build 2完整 PFC 编译 #define INCR_BUILD 3 #define VoltCurrent LoopExecRatio8 #define PROTECT_Enable1 #definePROTECT_Utiligy_Enable 1 //========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== //中断框架选项//======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== #define EPWMn_DPL_ISR0//针对 ePWM 触发的 ISR 设置为1 #define ADC_DPL_ISR1//对于 ADC 触发的 ISR,设置为1//../../--------------- //如果 EPWMn_DPL__ISR = 1,则选择哪个模块/../../--------------- /* #define EPWM11// EPWM1提供 ISR 触发 器#define EPWM20// EPWM2提供 ISR 触发 器#define EPWM30// EPWM3提供 ISR 触发 器#define EPWM40// EPWM4提供 ISR 触发 器#define EPWM50// EPWM5提供 ISR触发器#define EPWM6 0 // EPWM6 ISR 提供 ISR * //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ //系统设置 ------------------------------------------------------- #define HistorySize 8 #endif //_PROJSETTINGS_H
请尽快帮助我。
谢谢你