This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TMS320F28027F

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604563/tms320f28027f-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F

您好!

我正在为电动自行车 电机控制器设计一个项目、我使用的是在定制板上构建的控制器 TMS320F28027F。 在解决该问题之前、我想提到所有使用过的元件。我正在使用 InstaSPIN FOC 的 Lab4。 转矩 ADC 值在0至5V 之间指示。

该控制器可在不同 的 PMSM 电机上正常工作、包括一个直接驱动电机。 问题是 、有一个直接驱动 PMSM、我遇到了这个问题。 下图 (2和3)显示了它在直接驱动电机上的外观、这不是很好。

电机参数(我没有电机规格、我已按照指南达到以下值)

#define USER_SYSTEM_FREQ_MHz            (60.0)

#define USER_PWM_FREQ_kHz            (30.0)

#Elif (USER_MOTOR== MI_MOTOR)
#define USER_MOTOR_TYPE                MOTOR_Type_PM
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS      (7)
#define USER_MOTOR_RR                  (空)
#define USER_MOTOR_Rs                  
#define USER_MOTOR_LS_d               
#define USER_MOTOR_LS_q                 
#define USER_MOTOR_RATed_VLUX           
#define USER_MOTOR_磁 化电流 (空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (5.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-5.0)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT         (40)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (10)   

它应该看起来像附件1、但它作为附件2和3出来。

我们非常感谢您提供的任何提示或建议

蓝色表示0至5V 的输入信号、浅蓝色表示0至40A 的输出信号。

附件1

  

附件2

附件3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 lab02b 或 lab02c 首先识别电机参数、然后在 user.h 中为 lab04设置这些参数?

    您需要知道电机的额定电流和额定频率、并设置正确的 USER_MOTOR_MAX_CURRENT (如1.5*额定电机电流)、USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (额定电流的10~~~20%)、USER_MOTOR_REST_FREQ_FRE02b (在 user.h 或 lab02b 中为电机额定频率参数)。

    电机识别后、您必须调整电流 PID 稳压器的 Kp 和 Ki 以进行启动和运行、因为 lan04是扭矩控制模式。 我建议在电动自行车应用中使用速度关闭模式进行启动、并切换到扭矩模式进行运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    非常感谢您的建议、我将从这开始。

    Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直按照上述建议工作、我已经调整了我的电机参数。 到目前为止、有潜在的改进、但不是我们所寻求的最佳。 我仍然会遇到尖峰、请参阅随附的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流波形是什么? 启动? 或正在运行? 您似乎必须改善电流和电压信号采样、精确的 Rs 也可以提高启动性能。