您好、香榭丽舍
通常、客户将使用 F280049M PWM 作为外部 Δ-Σ 调制器时钟。 客户想知道他们是否不使用 C2000 PWM 作为调制 器时钟而不是 其他时钟资源。 它是否会影响滤波器性能? 我检查了 TRM、它没有提到客户必须使用 C2000 PWM 时钟作为调制器时钟。 我想我们可以使用其他 时钟资源来调制器时钟。 您能否告诉我客户是否使用其他时钟资源而不是 C2000 PWM、是否有任何副作用? 或者客户必须使用 C2000 PWM 作为调制器时钟? 谢谢你
此外、根据我的理解、PGA 输出直接重新路由至内部 ADC、但未 路由至 GPIO。 但是、我检查 0049M 数据表、其中显示 PGA_of 是输出引脚。 这是否意味着 PGA 输出可以路由到 GPIO 输出? 如果是,客户是否可以使用 它连接到外部 ADC ?
感谢您提前回复。