This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:Δ-Σ 滤波器和 PGA_of

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605775/tms320f280049m-delta-sigma-filter-and-pga_of

器件型号:TMS320F280049M

您好、香榭丽舍

通常、客户将使用 F280049M PWM 作为外部 Δ-Σ 调制器时钟。  客户想知道他们是否不使用 C2000 PWM 作为调制 器时钟而不是  其他时钟资源。 它是否会影响滤波器性能? 我检查了 TRM、它没有提到客户必须使用 C2000 PWM 时钟作为调制器时钟。 我想我们可以使用其他 时钟资源来调制器时钟。  您能否告诉我客户是否使用其他时钟资源而不是 C2000 PWM、是否有任何副作用? 或者客户必须使用 C2000 PWM 作为调制器时钟? 谢谢你

此外、根据我的理解、PGA 输出直接重新路由至内部 ADC、但未 路由至 GPIO。 但是、我检查 0049M 数据表、其中显示 PGA_of 是输出引脚。 这是否意味着 PGA 输出可以路由到 GPIO 输出?   如果是,客户是否可以使用 它连接到外部 ADC ?

感谢您提前回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    您不必使用 PWM 来为 SD 调制器计时。 使用外部时钟不会影响 SDFM 性能。

    在 GPIO 上输出 PGA 输出、以便能够滤除最终可馈入 ADC/CMPSS 的运算放大器输出。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    您能不能告诉我我们是否可以使用 PGA 输出(PGA_of)馈入外部 ADC? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    PGA_of 在引脚上输出、因此从硬件的角度来看、它可以连接到外部 ADC。 但是、请记住、PGA 设计为能够充分驱动内部 ADC、而不是用于驱动外部组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复。 我将检查内部 PGA 规格、看看是否能够驱动。 谢谢你。