主题中讨论的其他器件: DRV8301-69M-KIT、 MOTORWARE
我目前正在 电机软件套件下使用 LAUNCHXL-F28069M。
我正在使用 Windows 10。
使用 BOOSTXL 8305在 launchpad 上编译和运行实验没有问题(我有调试探针) ,但我注意到 在 USB 下没有 COM 端口,也没有 TI XDS100通道 A 或 B 来勾选 VCP (正如我在论坛上看到的那样、许多人已经做了工作)。
对此有什么解决方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在 电机软件套件下使用 LAUNCHXL-F28069M。
我正在使用 Windows 10。
使用 BOOSTXL 8305在 launchpad 上编译和运行实验没有问题(我有调试探针) ,但我注意到 在 USB 下没有 COM 端口,也没有 TI XDS100通道 A 或 B 来勾选 VCP (正如我在论坛上看到的那样、许多人已经做了工作)。
对此有什么解决方法吗?
您好、Sabin、
我注意到您的器件管理器窗口中有一个"Texas Instruments Debug Probes"条目。 我之前没有亲自看到过这些条目、但我认为这些条目是您的 XDS100条目。
为了帮助证明这一点: 如果您拔下并重新插入 Launchpad、这些条目是否消失、然后返回?
如果是、我怀疑双击"XDS100 Class Auxiliary Port"可能会显示一个窗口、让您了解正在分配的 COM 端口。
===
Yanming 和我在 C2000 MCU 组工作。 CCS 团队有可能已经/已经改变了 Windows 内器件的命名来尝试提高可读性。
谢谢、
Brett
您好!
将 S1 -3关闭并尝试这样做。 (再次阅读电路板说明)
即使没有正确显示 COM 端口、您仍然可以运行8305。请确保已正确安装驱动程序。我特别需要 SCI、因为我是 通过远程 Linux 计算机的 UART 控制我的板、不是我没有修复它、而是购买了另一个正常工作的板 非常好。
我坚信我的问题是、我在第一块 LaunchPad FTDI 芯片上重新安装了 USB 驱动程序。
再次阅读用户指南和电路板说明、将 S1 -3置于 OFF 位置、然后将其作为示例。 希望我的问题是我处理了 FTDI 驱动程序、您的问题是您需要仔细阅读用户指南。
让我知道它是如何工作的。
谢谢、