This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:在 Windows 10下、无 COM 端口、无 TI XDS100通道 A 或 B

Guru**** 2545200 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594404/launchxl-f28069m-under-windows-10-no-com-port-and-no-ti-xds100-channel-a-or-b

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: DRV8301-69M-KITMOTORWARE

我目前正在 电机软件套件下使用 LAUNCHXL-F28069M。

我正在使用 Windows 10。

使用 BOOSTXL 8305在 launchpad 上编译和运行实验没有问题(我有调试探针) ,但我注意到 在 USB 下没有 COM 端口,也没有 TI XDS100通道 A 或 B 来勾选 VCP (正如我在论坛上看到的那样、许多人已经做了工作)。  

对此有什么解决方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保电源和连接正确、并参阅以下链接以安装驱动程序。 应该在 Windows 设备管理器中具有"Texas Instruments Debug Probes (德州仪器调试探针)"、因为您可以调试并运行实验项目。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    我尝试了不同的操作、为了重新编程电路板 FTDI 芯片、我重新安装了 code composer 并更新了它、卸载了 XDS100类辅助和调试、并从仿真文件夹中重新安装了它们。

    我已经在 wiki 页面上查看过、但它并没有太大帮助。 您能更具体吗?  

    请参阅随附的图片。 这就是我在设备管理器中拥有的内容。

    为了在设备管理器中获取 COM 端口、您建议我做什么?

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎已经正确安装了 XDS100的驱动程序、并且可以将 XDS100仿真器用于 CCS 实验项目。 我很困惑为什么您的设备管理器中没有任何端口(COM)。 其他 USB 设备在您的 PC 中是否存在相同的问题? 或者、您可以为此 XDS100尝试其他 PC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabin、

    我注意到您的器件管理器窗口中有一个"Texas Instruments Debug Probes"条目。  我之前没有亲自看到过这些条目、但我认为这些条目是您的 XDS100条目。

    为了帮助证明这一点: 如果您拔下并重新插入 Launchpad、这些条目是否消失、然后返回?

    如果是、我怀疑双击"XDS100 Class Auxiliary Port"可能会显示一个窗口、让您了解正在分配的 COM 端口。

    ===

    Yanming 和我在 C2000 MCU 组工作。  CCS 团队有可能已经/已经改变了 Windows 内器件的命名来尝试提高可读性。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家花时间观看。

    我从另一台计算机尝试过、结果是相同的。

    是的、如果我拔下 USB 插头、"TI 调试探针"消失、并在插入电路板时再次出现。

    现在、我按照说明进行了操作并加载了辅助端口的 VCP、我可以通过终端进行连接、但在使用开箱即用演示时看不到任何内容。 我尝试了9600和115200。

    还有其他建议吗?  

    再次感谢。

    请参阅随附的波纹:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您发布的器件管理器图像中、驱动器已正确安装、JTAG 和 UART 都可以正常工作。 我不确定您的演示工具是否支持此 UART 测试。 如果要使用 F28069的 SCI、需要在 LunchXL-pad 上设置正确的开关(MUX_SEL 和 CH_SEL、引导模式)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、您好!

    我想我设置了正确的开关、并进行了所有的螺旋桨设置。
    可能是驱动程序安装不正确,或者... 电路板上有什么东西吗? 根据您的经验、电路板是否存在故障?

    再次感谢。

    PS:我已经厌倦了对它的调试、我所做的是将 JP6 adnJP7分流、并在 J1-3和 J1-4上使用外部串行转 USB (FTDI)。 现在、我可以使用 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我已经测试了 XDS100、就像您在 Windows 10中使用的一样、一切都很好、包括 LAUNCHXL-F28069M 上的 JTAG 和 UART。 确保电源正确且足够、您可以尝试使用 BOOSTXL-8305的电源为 F28069供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

    很抱歉我迟到了。 是的、我也尝试过这种方法、但没有成功。

    即使我在辅助探头上勾选 VCP、该剂量也无法正确模拟端口。  

    这也可能是因为我在尝试修复 FTDI 时重新编程了它。 我将使用另一个板尝试另一次。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了这个问题。 您是否能够解决该问题?
    我也遇到了 COM 端口未出现的问题、并选中了 LOAD VCIP 复选框。

    但是、即使程序正在运行、我的 SCI 通信似乎也不会显示任何内容。
    不过、我的 LED 闪烁程序工作正常。

    我不确定是否应该继续使用 BOOSTXL-8305电路板进行测试、但仍然卡滞。
    1、2、3的开关 S1位置为"向上"和"向上"。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 S1 -3关闭并尝试这样做。 (再次阅读电路板说明)

    即使没有正确显示 COM 端口、您仍然可以运行8305。请确保已正确安装驱动程序。我特别需要 SCI、因为我是 通过远程 Linux 计算机的 UART 控制我的板、不是我没有修复它、而是购买了另一个正常工作的板 非常好。

    我坚信我的问题是、我在第一块 LaunchPad FTDI 芯片上重新安装了 USB 驱动程序。

    再次阅读用户指南和电路板说明、将 S1 -3置于 OFF 位置、然后将其作为示例。 希望我的问题是我处理了 FTDI 驱动程序、您的问题是您需要仔细阅读用户指南。

    让我知道它是如何工作的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    除了系统在 Windows 7 (64位)下运行外,我遇到的问题完全相同。 是否有任何修复?
    谢谢
    Tibor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tibor、

    我“解决”问题的方法是购买了新的电路板。 就像我之前写的那样、我认为我的问题是因为我弄糊涂了电路板的 FTDI 驱动程序。
    尝试阅读 Yanming 和 Brett 以前的答复。 在我的新板上,我激活了辅助探测器上的 VCP 并使用了该 COM 端口--它工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabin、
    感谢您的快速回答:实际上,从今天上午开始,我阅读了有关此主题的所有可能信息,最后我设法解决了问题-至少在我的安装中。
    在本例中,电路板设置(跳线、MPX 选择器等) 配置正确、在设备管理器中、我在"章节"Texas Instruments Debug Probes 两个条目、XDS100 Class Auxiliary Port 和 XDS100 Class Debug Port、但在 Ports (COM & LPT)一章下没有额外的 COM 端口。
    根据之前的答复、我单击了 XDS100 Class Auxiliary Port (XDS100类辅助端口)、其"Advanced"(高级)选项卡、我选中了 Load VCP (加载 VCP)复选框、而不是 OK (确定)按钮。 没有发生任何事情... 但是,在断开/重新连接主板(我想我重新启动驱动程序)时,我在端口(COM & LPT)章节下获得了一个名为 XDS100 Class USB Serial Port (COM9)的新 COM 端口。 将 PuTTY 连接到此端口成功、然后我还成功运行了"Example_2806xSCi_Echoback"示例项目:它使用 PuTTy 通过9600、n、8、1设置进行通信、这是我们所期望的。
    谢谢
    Tibor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到与 DRV8301-69M-KIT 相同的问题。 与第一页上发布的屏幕截图一样、在设备管理器中发现了 XDS100、它在 CCS 中的工作方式就像一个魅力(调试和到控制台的 printf)、但不适用于终端... 我使用的是"Tera-term"(适用于与其他 MCU 的通信)、它在 COM 端口上检测到 XDS100、但不会打印任何数据。

    我将控制卡上的开关置于默认位置、我想调试器需要工作并通过 CCS 加载程序。 不过,是否应该在那里作出改变?

    如果不是、问题的其他可能来源是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    很抱歉耽误你的回答。  

    这仍然是一个问题、还是您找到了解决方法?

    如果问题仍然存在、我建议您尝试运行电路板附带的演示软件、以查看其是否正常工作。 (也尝试使用 PuTTY)

    如果情况良好、并且您无法与其他 MCU 通信(与 PC 或其他 MCU 通信的电机板)、请查看 SCI 模块的设置。 您可能激活了 SCIB、而不是 SCIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabin、


    感谢您的回答、尽管我已经发现了问题-控制卡上的 SW3 (pos 2)开关将 SCI 引脚重定向到 XDS100端口 B 输出。 所以一切都很正常(至少从一个时刻起)、但不适用于"外部"引脚!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    很棒

    谢谢。