大家好、香榭丽舍、
我的客户正在使用 F28075、这是一个复位问题。
当 Vdio 从3.3V 降至2.7V 时、器件会复位、并且 XRS 引脚会驱动为低电平45us、但此后它会恢复为高电平189us、然后再次复位。 外部 RC 电路遵循 DS、如下所示(R=4.7K、C=1nF)。
我从论坛了解到(DS 或 TRM 中均未明确指出) Soprano 没有 BOR 电路、因此有一些问题:
为什么会发生这种情况?
2.是断电复位还是看门狗复位?
A.如果是前者、复位的跳闸点是什么?
b.如果是后者、这是否意味着无效 Vdio 导致器件无法正常工作、但时钟在超时后仍会触发 WD?
但是、当客户使用外部16MHz 振荡器时、时序似乎不匹配。 OSCCLK 应该等于 INTOSC2还是外部 X1/X2? (512/16MHz=32us 和512/10MHz=51.2us)
另一方面、即使是具有512/10MHz=51.2us 的 WD 复位、我们如何解释后189us 的高电平、然后低电平?
外部 RC 电路和波形如下(蓝色:点 B 上的电压、粉红色:点 A 上的电压):
此致、
张卫健