This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:当 Vdio 下降到2.7V 时、F28075复位两次

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/597800/tms320f28075-f28075-reset-twice-when-vddio-drops-at-2-7v

器件型号:TMS320F28075

大家好、香榭丽舍、

我的客户正在使用 F28075、这是一个复位问题。

当 Vdio 从3.3V 降至2.7V 时、器件会复位、并且 XRS 引脚会驱动为低电平45us、但此后它会恢复为高电平189us、然后再次复位。 外部 RC 电路遵循 DS、如下所示(R=4.7K、C=1nF)。

我从论坛了解到(DS 或 TRM 中均未明确指出) Soprano 没有 BOR 电路、因此有一些问题:

为什么会发生这种情况?

2.是断电复位还是看门狗复位?

A.如果是前者、复位的跳闸点是什么?

b.如果是后者、这是否意味着无效 Vdio 导致器件无法正常工作、但时钟在超时后仍会触发 WD?

但是、当客户使用外部16MHz 振荡器时、时序似乎不匹配。 OSCCLK 应该等于 INTOSC2还是外部 X1/X2? (512/16MHz=32us 和512/10MHz=51.2us)

另一方面、即使是具有512/10MHz=51.2us 的 WD 复位、我们如何解释后189us 的高电平、然后低电平?

外部 RC 电路和波形如下(蓝色:点 B 上的电压、粉红色:点 A 上的电压):

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    以下是您的问题答案:

    为什么会发生这种情况?

    它们是 Soprano 上的 BOR、因此当 VDDIO 电源降至2.7V 时、您会看到器件复位、XRS 引脚变为低电平。 在该器件上、VDDIO 低跳变点大约为2.7V、因此该器件在45us 后退出复位状态(XRS 引脚变为高电平)。 但是 、由于电源电压仍在下降、跳闸点大约为2.7V、因此它再次将器件复位(XRS 引脚变为低电平)、并且由于电源电压低于2.7V 并下降、因此不会恢复供电。  

    2.是断电复位还是看门狗复位?

    它是 BOR 复位。

    如果是前者、那么复位的跳闸点是什么?

    根据特性数据、最大 BOR VDDIO 低跳变点约 为3V。  我们将继续更新数据表和 TRM。

    如果是后者、这是否意味着无效 Vdio 导致器件无法正常工作、但时钟在超时后仍会触发 WD?

    此事件与看门狗复位无关、它肯定是 BOR 复位。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 我们将使用未来的跳闸点电压值更新数据表。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、

    感谢您的快速响应。

    很清楚、如果 BOR 在那里、如何发生该问题。

    下一个问题来自客户、在这种情况下发生第一次 BOR 时、影响 是否与 POR 相同、例如 GPIO 的状态是什么? 它是否会处于高阻抗或其他方面?

    此致、

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky、

    是 BOR 对 GPIO 的影响与 POR 类似、其中 GPIO 将进入高阻抗状态。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、

    非常感谢您的确认。 我将关闭此帖子。

    此致、

    张卫健