This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:转子磁通的扭矩

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592619/ccs-tms320f28069m-torque-from-rotor-flux

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 q 轴电流和转子磁通计算 PMSM 的瞬时扭矩。

在视频“训练旧的电机新技巧”中,虽然这种方法非常有用,但据说扭矩=3/2*P/2*(lambda_dr*IQ)

P:极点

λ_dr:转子磁通

在本帖子中: e2e.ti.com/.../277190

David 说:“只需将转子磁链乘以 q 轴定子电流再乘以转子极数/2即可计算出电机转矩”。

我在这里有点困惑。

 

最终目标是比较仿真(Matlab)的经验(TI 电路板)。

在 Instaspin 运动实验中、转子磁通估计为0.103V/Hz:

但是、当我尝试调整电机数据表中 PMSM Matlab 模型的设置时、它会将转子连杆磁通估算为0.0174444 V。s:

您是否详细了解了 Instaspin 运动如何估算转子磁链?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 instaSPIN 中、磁通是基于电机的转子和定子之间的磁链。 通常、电机制造商可以提供此参数、我们需要使用此参数来设置用于仿真的电机模型。
    您可能需要在 Matlab 中为磁通计算设置正确的电压常数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yanming 的回答。 在 Matlab 屏幕截图中、右侧部件由 Matlab 根据左侧给定的数据表参数进行计算。 电压常数(56.95V/KRPM)由 MATLAB 估算、并且也非常接近电机数据表给出的值(57V/KRPM)。