请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试从 q 轴电流和转子磁通计算 PMSM 的瞬时扭矩。
在视频“训练旧的电机新技巧”中,虽然这种方法非常有用,但据说扭矩=3/2*P/2*(lambda_dr*IQ)
P:极点
λ_dr:转子磁通
在本帖子中: e2e.ti.com/.../277190
David 说:“只需将转子磁链乘以 q 轴定子电流再乘以转子极数/2即可计算出电机转矩”。
我在这里有点困惑。
最终目标是比较仿真(Matlab)的经验(TI 电路板)。
在 Instaspin 运动实验中、转子磁通估计为0.103V/Hz:
但是、当我尝试调整电机数据表中 PMSM Matlab 模型的设置时、它会将转子连杆磁通估算为0.0174444 V。s:
您是否详细了解了 Instaspin 运动如何估算转子磁链?
非常感谢!