This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:InstaSpin BLDC BEMF 波形

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626488/drv8301-hc-c2-kit-instaspin-bldc-bemf-waveform-shape

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

为什么 BEMF 波形在7k RPM 左右变得非常难看?  电机仍在旋转、但我担心的是、它会很快停止换向、因为它不再具有可集成的好方波、并且可以对换向进行计时。  如果只使用惯性盘而不是螺旋桨来运行、我不会看到这种情况。

我使用过 Vint 阈值、但似乎没有帮助。   

我已经根据文档中的计算将 BEMF 滤波电容更改为0.015uF。

我已经附加了一个 FLV 文件、可以在增大 RPM 的同时使用 CCS 窗口的 VLC 播放器查看该文件和波形。

设置:
DRV8301-HC-C2套件版本 D
CC2803x ISO DIMM Rev 1.3控制卡
CCS 6.2和最新的控制套件安装。

PWM:41kHz
ISR:  41kHz

电机:
KDE600XF-530-G3
极点= 10、通过对磁体进行计数来验证
电压= 22V - 52V
电流= 88A 连续电流、170A 峰值电流
KV = 530 RPM/V
L = 15uH -由 LCR 测量
R = 17m Ω

静态推力支架上的14 x 7支架

e2e.ti.com/.../2017_2D00_09_2D00_19-15_2D00_52_2D00_54_5F00_Dyno_5F00_TightenedFoldProp_5F00_7kRPM_5F00_jaggedBEMF.flv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用示波器测量相电流和电压波形? 对于高速、数据记录波形将不适合缓冲区中没有足够的点。
    将变量"Int_Threshold"调整为正确的值、以改善换向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以12-15k RPM 的转速运行电机、电机上只有一个盘、而不是螺旋桨、并且在这些速度下波形看起来很好。  我不认为基于该结果、这是一个采样问题。

    可能是驱动板与处理器板之间运行的 ADC 线路中有噪声? 这会导致采样误差和不良波形。

    我已经查看了 PWM 信号和换向步进计数器、它看起来运行正常。

    即使在低 RPM 条件下、相电压也会产生噪声、但很难知道、因为信号在电路板上布线很长一段时间、它们就可以从示波器探头拾取噪声和引线。

    相电流很重要吗? 我只使用速度控制。  除非您使用电流控制器、否则代码似乎不会使用相电流总和测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是相同的硬件板和电机吗? 如果是、大电流可能会对使用螺旋桨运行的电机的电压采样产生噪声。
    您是否在高速运行期间检查了 PWM 输出? 是否有任何电流波形与示波器的电流探头一起用于分析?
    速度闭环控制对于大多数 BLDC 控制来说就足够了、不需要电流闭环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拍摄了一个相电流的示波器镜头以及 A 相高侧和低侧的几个 PWM 信号

    您可以看到 BEMF 电压骤降对应于相电流的骤降。  我想该电流会在没有骤降的情况下上升。

    由于 BEMF 电压的这些突降、换向积分 Vint 阈值会产生噪声。  这会导致时序发生变化、并且在更高的 RPM 时无法实现可靠换向。  

    还有其他关于正在发生什么的想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个需要注意的问题是什么会导致相电流的双峰值?

    我所阅读的所有内容都涉及看起来平方的电流波形。  在上图中、平均电流约为1.5A、与电源读取的电流相匹配。 为什么它开始呈指数级?  

    这里是另一个示波器快照、它从许多快照中合并了2个样本平均数据、以清理它、从而获得6步长的完整电周期以及相电流和 BEMF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请任何人提供一些见解吗?