This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:有关 Motorware Lab21-IPD_HFI 的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626616/tms320f28069m-questions-about-motorware-lab21-ipd_hfi

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

     我在调试 motorware 的 Lab21时遇到了一些问题、如下所示。 如果您知道这些信息、希望您能给我任何建议。

 本实验可以采用哪种控制模式(电流/速度/位置)? 如果 Lab21可以在 不同的控制 模式下运行、如何更改控制模式并设置基准?

2.我在 "InstaSpin_labs.pdf"中找到了两个 HFI 电流波形图、如下所示。 它们是否具有相同的测试条件?    我认为它们看起来非常不同。   

图1:

  

图2:

3.参数"gThrotte_Result"的功能是什么? 它是否会影响 IPD_HFI 效果?

4.我想评估  转子静止时 IPD_HFI 函数的影响、 如何判断 IPD_HFI 操作 是否完成、以及如何从 IPD_HFI 读取角度位置的结果?

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个无传感器 FOC、不支持位置控制。 请参阅 lab05a 和 lab05b 以设置扭矩或速度控制模式。
    图2是图1的缩放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、  

         您是要设置 参数"gMotorVars.Flag_enableSpeedCtrl" 来 启用速度控制、对吧?  

        Flag_enableSpeedCtrl = EST_doSpeedCtrl (estHandle)和 gMotorVars.Flag_enableSpeedCtrl; // proj_lab21.c    第812行:

        在电流控制模式下、如何设置基准?  gThrotte_Result?

        您知道 IPD_HFI 结束的标志是什么吗?
        

        谢谢!