This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:将 C200配置为 PLC 主设备或从设备时出现问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626224/ccs-launchxl-f28069m-trouble-configuring-a-c200-as-a-plc-master-or-slave

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: AFE031

工具/软件:Code Composer Studio

 我有两个 C2000 MCU (LAUNCHXL-F28069M),我已经下载了 G3-PLC SDK,但我不知道如何将 MCU 配置为 PLC 主设备, 我需要 MCU 做的就是- 从 UART 读取数据并对数据执行 OFDM,然后将数据发送到 AFE031以与24V 直流电源线耦合。 我不想使用 G3标准附带的 MAC 和 FEC 以及所有其他安全功能,因此我认为应该编辑 G3 plc SDK 以删除这些额外功能,但我不知道如何执行此操作。  

除了将预编译的文件刷写到 MCU 上之外、是否还有一个将 MCU 设置为 PLC 主机或从机的示例、以便我可以执行上述更改。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raviteja,

    首先,LaunchPad 可能不允许直接运行 PLC SDK,因为 SDK 需要在以下硬件上运行。

    由于 AFE 周围的硬件,上述 TI 解决方案可在交流电源上运行。

    否,我们不提供用于更新或堆栈缩减的源文件。

    仅提供二进制文件,这些二进制文件可以通过主机的 UART 提供命令,以使 PLC 调制解调器访问 TX 和 Rx 数据。

    甚至可以用作主设备或从设备。

    详细信息、请参见下面的 SDK  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的直流 PLC 参考设计() 指出 PLC-Lite 协议可供用户修改和灵活,如果可能,您可以将我指向 PLC-lite 的源文件。

    或者、该参考设计具有指向参考设计(TIDC188.zip)固件(页码21)的链接。如果有人发布适用于该参考设计固件的有效链接、此链接似乎已过期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raviteja、
    遗憾的是、本文档对源代码可用性的误操作。 与其他 PLC 库一样、我们不再支持 PLC Lite FW 的开源。 我将努力更正文档。

    此致、
    Matthew Paate