主题中讨论的其他器件: AFE031
工具/软件:Code Composer Studio
我有两个 C2000 MCU (LAUNCHXL-F28069M),我已经下载了 G3-PLC SDK,但我不知道如何将 MCU 配置为 PLC 主设备, 我需要 MCU 做的就是- 从 UART 读取数据并对数据执行 OFDM,然后将数据发送到 AFE031以与24V 直流电源线耦合。 我不想使用 G3标准附带的 MAC 和 FEC 以及所有其他安全功能,因此我认为应该编辑 G3 plc SDK 以删除这些额外功能,但我不知道如何执行此操作。
除了将预编译的文件刷写到 MCU 上之外、是否还有一个将 MCU 设置为 PLC 主机或从机的示例、以便我可以执行上述更改。
谢谢