请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
当将 SOC0-SOC15设置为同步采样模式时、它将作为配对模式工作。
例如、SOC0、它只能 选择成对的 ADCINA0和 ADCINB0、或 ADCINA1& ADCINB1。 无法在 ADCINA0和 ADCINB1模式下工作。
因为客户电路板硬件无法更改。 您能不能帮助我们在 ADCINA0和 ADCINB1模式下工作?
如果您需要、我的客户会提供更多详细信息来回答这个问题。 非常感谢。