This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否可以将 ADC 配对模式更改为在 ADCINA0 & amp;ADCINB1上工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758117/tms320f28069-is-it-possible-change-adc-paring-mode-to-work-at-adcina0-adcinb1

器件型号:TMS320F28069

您好!


当将 SOC0-SOC15设置为同步采样模式时、它将作为配对模式工作。

例如、SOC0、它只能 选择成对的 ADCINA0和 ADCINB0、或 ADCINA1& ADCINB1。 无法在 ADCINA0和 ADCINB1模式下工作。

因为客户电路板硬件无法更改。 您能不能帮助我们在 ADCINA0和 ADCINB1模式下工作?

如果您需要、我的客户会提供更多详细信息来回答这个问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    专家应尽快答复。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    否、同步采样通道对在 ADC 状态机中是固定的。 无法更改对。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我叫 Tlee

    我们在 PMSM 电机控制器中使用 TMS320F28069、现在我们在 ADC 采样上遇到了问题。 我们知道 PMSM 定子绕组中的三相电流是正弦电流。 我们希望根据 ABC 电流的幅度进行采样。 根据您的经验、如何对 ABC 电流进行采样将具有良好的电流控制精度? 当电机转子处于六个扇区时、它是否对固定的两相电流进行采样? 或者、我们能否按照 TMS320F28069 DSP 中哪个扇区的电机转子的顺序对 AB、BC 和交流电流进行采样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4079194、

    我已将您的问题通知电机控制专家。 这是否与 Daniel 提出的最初问题有关?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    被叫方、
    感谢您的回复。 是的、它们是相关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在大多数情况下、如果 h/w 板具有三相电流采样反馈信号、您可以同时对三相电流进行采样。 这三个电流之间的延迟可以忽略、因为 ADC 模块的转换器速度对于大多数电机驱动器来说足够快、并且电流采样信号上有一个 RC 滤波器。
    或者、如果您需要在电机驱动器上实现更高的响应性能、您也可以按照您提到的 SVPWM 扇区按顺序对 A/B、B&C 和 A/C 电流进行采样、 但您需要使用更多 ADC 通道来实现它、例如 A 相至 ADCA0和 ADCB1、B 相至 ADCB0和 ADCA2、C 相至 ADCA1和 ADCB2、 然后、您可以通过 ADCA0和 ADCB0同时对 A 相和 B 相进行采样、通过 ADCA2和 ADCB2对 B 相和 C 相进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明:

     在下一次触发之前完成 SOC0/SOC1的最后一次转换后、能否将 SOC0/SOC1从同步采样模式更改为单采样模式?

    感谢您的观看!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果采样完成、您可以更改采样模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以! 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗燕明:

    我使用 TMS320F28069进行电机控制、使用 IQmath 进行计算时有一个奇怪的问题。 我编写了一个非常简单的函数_IQdiv (50、4250)、但结果是581117743。 我验证了 IQmathlib 很多次。 你能给我一些建议吗? 库的配置在之前的回复中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明:

    我使用 TMS320F28069进行电机控制、使用 IQmath 进行计算时有一个奇怪的问题。 我编写了一个非常简单的函数_IQdiv (50、4250)、但结果是581117743。 我验证了 IQmathlib 很多次。 你能给我一些建议吗? 库的配置如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会看到《IQmath 库模块用户指南》(SPRC990)。 IQdiv (_IQ A、_IQ B)的参数也应为 IQ 格式、结果为 IQ 格式。 请为该问题使用新帖子、因为它是不同的主题。