This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:PWM 问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666011/ccs-tms320f28377s-problem-with-pwm

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1\ePWM_死 区中的示例配置了 ePWM2、但我遇到了问题。 当我将 ePWM2A 连接到示波器时、我没有看到波形。   示波器上的 ePWM2A 始终为高电平。

#include "F28x_Project.h"


#define EPWM1_MAX_DB 0x03FF
#define EPWM2_MAX_DB 0x03FF
#define EPWM3_MAX_DB 0x03FF
#define EPWM1_MIN_DB 0
#define EPWM2_MIN_DB 0
#define EPWM3_MIN_DB 0
#define EPWM3_UP 1
#define DB_DOWN 0

uint32 EPwm2TimerIntCount;
uint16 EPwm2_DB_DIRECTION;

void InitEPwm2Example (void);
__interrupt void epwm2_ISR (void);

void main (void)
{

InitSysCtrl();


CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2=1;


InitEPwm2Gpio();


Dint;

InitPieCtrl();


IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;

InitPieVectTable();

EALLOW;//这是写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
PieVectTable.EPWM2_INT =&epwm2_ISR;

EDIS;

EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =0;
EDIS;

InitEPwm2Examples();

EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC=1;
EDIS;

EPwm2TimerIntCount = 0;

IER |= M_INT3;

PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;

EINT;//启用全局中断 INTM
ERTM;//启用全局实时中断 DBGM

for (;;)
{
ASM (" NOP");
}
}

// epwm2_ISR - EPWM2 ISR

__interrupt void epwm2_ISR (void)
{
if (EPwm2_DB_DIRECTION = DB_UP)
{
if (EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED < EPWM2_MAX_DB)
{
EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED++;
EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED++;
}
其他
{
EPwm2_DB_DIRECTION = DB_DOWN;
EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED--;
EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED--;
}
}
其他
{
if (EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM2_MIN_DB)
{
EPwm2_DB_DIRECTION = DB_UP;
EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED++;
EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED++;
}
其他
{
EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED--;
EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED--;
}
}

EPwm2TimerIntCount++;
EPwm2Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group3;
}

void InitEPwm2Examples()
{
EPwm2Regs.TBPRD = 6000; //设置计时器周期
EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000; //相位为0
EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000; //清除计数器

EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//向上计数
EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; //禁用相位加载
EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV4; //时钟与 SYSCLKOUT 的比率
EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV4; //慢,只观察一下
//范围
EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = 3000;

EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; //将 PWM2A 设置为零
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;

EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR; //将 PWM2A 设置为零
EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;

EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FUL_ENABLE;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC;
EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM2_MIN_DB;
EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM2_MIN_DB;
EPwm2_DB_DIRECTION = DB_UP;

EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; //选择“零时 INT”事件
EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1; //启用 INT
EPwm2Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_3rd; //生成第3个事件的 INT
}


提前感谢您的帮助

此致

Szymon


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否设置了 GPIO 引脚复用寄存器?

     GpioCtrlRegs.GPAGMUX1.bit.GPIO2 = 0;  // 0|0=GPIO 0|1=EPWM2A      0|2=rsvd        0|3=rsvd
     GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1; // 1|0=GPIO 1|1=OUTPUTXBAR1|2=SDAB         1|3=rsvd
                                           // 2|0=GPIO 2|1=rsvd        2|2=rsvd        2|3=rsvd
                                          // 3|0=GPIO 3|1=rsvd        3|2=rsvd        3|3=rsvd

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Szymon、

    我认为 David 可能在这里有正确的建议。 如果这不起作用(别忘了 EALLOW)、您是否会收到中断? 如果你将 TBCTR 添加到观察窗口、你看到它在计数吗?

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我添加了多路复用器设置、但始终存在相同的问题。 是的、我接收中断并且 TBCTR 正在计数。

    您是否有更改 PWM 占空比的简单代码?

    此致

    Szymon

    
    

    #include "F28x_Project.h"
    
    
    #define EPWM1_MAX_DB 0x03FF
    #define EPWM2_MAX_DB 0x03FF
    #define EPWM3_MAX_DB 0x03FF
    #define EPWM1_MIN_DB 0
    #define EPWM2_MIN_DB 0
    #define EPWM3_MIN_DB 0
    #define EPWM3_UP 1
    #define DB_DOWN 0
    
    uint32 EPwm2TimerIntCount;
    uint16 EPwm2_DB_DIRECTION;
    
    void InitEPwm2Example (void);
    __interrupt void epwm2_ISR (void);
    
    void main (void)
    {
    
    InitSysCtrl();
    
    EALLOW;
    
    CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM2=1;
    
    
    GpioCtrlRegs.GPAGMUX1.bit.GPIO2 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1;
    
    
    Dint;
    
    InitPieCtrl();
    
    
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    
    InitPieVectTable();
    
    EALLOW;//这是写入 EALLOW 受保护寄存器所必需的
    PieVectTable.EPWM2_INT =&epwm2_ISR;
    
    EDIS;
    
    EALLOW;
    CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC =0;
    EDIS;
    
    InitEPwm2Examples();
    
    EALLOW;
    CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC=1;
    EDIS;
    
    EPwm2TimerIntCount = 0;
    
    IER |= M_INT3;
    
    PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;
    
    EINT;//启用全局中断 INTM
    ERTM;//启用全局实时中断 DBGM
    
    for (;;)
    {
    ASM (" NOP");
    }
    }
    
    // epwm2_ISR - EPWM2 ISR
    
    __interrupt void epwm2_ISR (void)
    {
    if (EPwm2_DB_DIRECTION = DB_UP)
    {
    if (EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED < EPWM2_MAX_DB)
    {
    EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED++;
    EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED++;
    }
    其他
    {
    EPwm2_DB_DIRECTION = DB_DOWN;
    EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED--;
    EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED--;
    }
    }
    其他
    {
    if (EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM2_MIN_DB)
    {
    EPwm2_DB_DIRECTION = DB_UP;
    EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED++;
    EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED++;
    }
    其他
    {
    EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED--;
    EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED--;
    }
    }
    
    EPwm2TimerIntCount++;
    EPwm2Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
    PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group3;
    }
    
    void InitEPwm2Examples()
    {
    EPwm2Regs.TBPRD = 6000; //设置计时器周期
    EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000; //相位为0
    EPwm2Regs.TBCTR = 0x0000; //清除计数器
    
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;//向上计数
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; //禁用相位加载
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV4; //时钟与 SYSCLKOUT 的比率
    EPwm2Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV4; //慢,只观察一下
    //范围
    EPwm2Regs.CMPA.bit.CMPA = 3000;
    
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; //将 PWM2A 设置为零
    EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR;
    
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_CLEAR; //将 PWM2A 设置为零
    EPwm2Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_SET;
    
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FUL_ENABLE;
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_LOC;
    EPwm2Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;
    EPwm2Regs.DBRED.bit.DBRED = EPWM2_MIN_DB;
    EPwm2Regs.DBFED.bit.DBFED = EPWM2_MIN_DB;
    EPwm2_DB_DIRECTION = DB_UP;
    
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO; //选择“零时 INT”事件
    EPwm2Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1; //启用 INT
    EPwm2Regs.ETPS.bit.INTPRD = et_3rd; //生成第3个事件的 INT
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、如果您复制此处 ePWM2模块的寄存器值、会有所帮助。

    此外、粘贴 GPIO 的值

    此外、您将示波器连接到了哪个引脚? (GPIO 编号)

    例如:

    ePWM2寄存器  
     TBCTL 0x4181 时基控制寄存器[存储器映射]  
     TBSTS 0x0002 时基状态寄存器[存储器映射]  
     TBPHS 0x00000000 TBPHS:TBPHSHR 的联合[存储器映射]  
     TBCTR 0x0000 时基计数器[存储器映射]  
     TBPRD 0x007F 时基周期寄存器设置[存储器映射]  
     TBPRDHR 0x0000 时基周期高分辨率寄存器[存储器映射]  
     CMPCTL 0x0000 比较控制[存储器映射]  
     CMPA 0x00000000 CMPA 的联合:CMPAHR [存储器映射]  
     CMPB 0x0000 比较 B 寄存器[存储器映射]  
     AQCTLA 0x0003 活动质量输出 A [存储器映射]  
     AQCTLB 0x0000 活动质量输出 B [存储器映射]  
     AQSFRC 0x0000 操作量软件强制[存储器映射]  
     AQCSFRC 0x0000 动作限定符连续 SW 力[存储器映射]  
     DBCTL 0x0000 死区控制[存储器映射]  
     DBRED 0x0000 死区上升沿延迟[存储器映射]  
     DBFED 0x0000 死区下降沿延迟[存储器映射]  
     (笑声) 多排几条线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzy、

    >>也许您是否有更改 PWM 占空比的简单代码?

    所附示为 ePWM2A 上具有固定占空比 PWM 的简单示例。  由于您的问题是在 ePWM2A 上获得任何输出、这应该足以解决该问题。  我在 F28377S Launchpad 上测试了此代码。  它的工作原理。

    此致、

    David

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/F28377S_5F00_PWM2A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    David 感谢您的编码。 它是在地工作的。 我的代码也起作用。 我已将错误的 GPIO 连接到示波器。

    感谢你的帮助

    此致
    Szymon