大家好、香榭丽舍、
正如我在以下帖子中所述: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/648540
我的客户现在在室温下使用 F280049M 而不进行修整、但是、在3个部件中、有2个运行时钟的器件超出了+/-3%的精度规格。
经确认、Vdd 为1.177v、范围为1.14~1.32v、但通过测量这两个器件上的 XCLKOUT、无论它是 INTOSC1还是 INTOSC2、时钟大约为9.2MHz。
请检查随附的波形并告知需要检查哪些波形、或者这些样片是否未针对精度项目进行验证?
此致、
张卫健