This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:INTOSC 精度

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/648686/tms320f280049m-intosc-accuracy

器件型号:TMS320F280049M

大家好、香榭丽舍、

正如我在以下帖子中所述: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/648540

我的客户现在在室温下使用 F280049M 而不进行修整、但是、在3个部件中、有2个运行时钟的器件超出了+/-3%的精度规格。

经确认、Vdd 为1.177v、范围为1.14~1.32v、但通过测量这两个器件上的 XCLKOUT、无论它是 INTOSC1还是 INTOSC2、时钟大约为9.2MHz。

请检查随附的波形并告知需要检查哪些波形、或者这些样片是否未针对精度项目进行验证?

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    对于这些器件未修整的 TMX 预量产样片、可能会出现这种情况。 振荡器确实需要修整(但用户无法即时修改修整以补偿温度漂移)。 这些单独的器件是位于客户的电路板上、还是位于 TI 开发套件上? 器件标识是什么样子的? PLL 设置和 XCLKOUT 分频器设置是什么?

    我认为生产 F28004x 器件应该很快就可以上市(或者 F2807x、F2837xD 或 F2837xS 的生产版本使用相同的振荡器设计和工厂测试程序、因此这些器件上的振荡器性能应该是 F28004x 生产器件上预期性能的良好指标)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    感谢您的快速响应。

    您能否根据以下信息确认这些样片是否在出厂时未修整?

    [引用用户="Devin Cottier"]

    这些单独的器件是位于客户的电路板上、还是位于 TI 开发套件上?

    [/报价]

    而不是 TI EVM。

    [引用用户="Devin Cottier"]

     器件标识是什么样子的?  

    [/报价]

    请参阅下图:

                  980

      X
      F280049MPZS
      YFA - 69C00VW
          G4      

    [引用用户="Devin Cottier"]

     PLL 设置和 XCLKOUT 分频器设置是什么?  

    [/报价]

    PLL 被旁路并且 INTOSC 被直接选为 XCLKOUT:

    ClkCfgRegs.CLKSRCCTL3.bit.XCLKOUTSEL = 5;

    ClkCfgRegs.XCLKOUTDIVSEL.bit.XCLKOUTDIV = 0;

    [引用用户="Devin Cottier"]

    我认为生产 F28004x 器件应该很快就可以上市(或者 F2807x、F2837xD 或 F2837xS 的生产版本使用相同的振荡器设计和工厂测试程序、因此这些器件上的振荡器性能应该是 F28004x 生产器件上预期性能的良好指标)。

    [/报价]

    客户正在使用100引脚封装器件、因此他们获取 TMS 器件的最快时间将是2018年7月、也就是 RTM'ed

    我们是否有计划在接下来的两个批次中对其进行修整? 据我们所知、我们将在1月和3月期间提供100引脚样片  。在 RTM 之前、客户希望知道他们是否可以在大规模生产之前进行验证。

    此致、

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    感谢您发送器件标识的详细信息。 我们确认该单元来自未获得内部振荡器优化修整值的预量产批次。 1月和3月到达的新客户订单应具有代表预期振荡器性能的生产调整值。 作为确认、对于具有生产调整值的器件、器件标识上的第4行应以 YFB 开头。

    如果您对此有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    非常感谢您的澄清。

    我认为客户确实获得了修订版 B 样片 、但遗憾的是、数量不够、因此我们从其他客户那里借用了一些先前分配的修订版 A。 现在、我们看到自修订版 B 以来对所有芯片进行了修整、客户从现在开始只获得修订版 B 样片、因此这将不再是问题。

    我们可以关闭此帖子、并感谢您和 Devin 的支持。

    此致、

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    感谢您提供这些信息。  在这种情况下、所有 Rev. B 部件都具有 INTOSC 的生产调整流程、因此裸片修订版本将是这方面的良好指标。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    好的、感谢您的全力支持。

    此致、

    张卫健