This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:EPWMCLK 选择与放大器;176引脚和100引脚版本之间的不同同步链

Guru**** 2540470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613746/ccs-tms320f28075-epwmclk-selection-different-synchronization-chain-between-176pin-and-100pin-version

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有三个问题:

1.如果选择 SYSCLK=120MHz、EPWMCLK 需要是 SYSCLK 的一半? 如果我仍然配置 ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=0、会发生什么情况?

我使用的是 TMS320F28075的100引脚封装、里面没有 EPWM1模块。 同步链会发生变化吗? 我是说 EXTSYNCIN1连接到 EPWM1、但在100引脚封装中没有 EPWM1模块。 如果我想使用 EXTSYNCIN1来同步 EPWM2、那么在176引脚封装内通过 EXTSYNCIN1信号同步 EPWM1时的延迟是否相同? 或更长的时间?  

如果 将 EXTSYNCIN2用作 EPWM4的 SYNCIN 信号、与 将 EXTSYNCIN1用作 EPWM1的 SYNCIN 信号相比、SYNCSEL.EPWM4SYNCIN 选择是否会产生额外的传播延迟?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijing Du、

    以下是您的问题的答案:

    1) 1) PWM 模块的最大时钟频率为100MHz。 无法保证设计高于100MHz。 如果您的系统时钟为120MHz、则需要以60MHz 运行 PWM。

    2) 2)所有封装的延迟都是相同的。 尽管 EPWM1在较小的封装中没有输出引脚、但实际上它仍然存在、并且在器件内部完全正常工作。 同步配置将完全相同、如果需要更改同步设置、您可以对 EPWM1进行编程。

    3) 3)这不应产生影响。 整个同步链的时序都保证符合数据表中给出的数字。 唯一需要注意的限制是同步可以通过的模块数。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kris! 非常详细的答案。

    此致

    威晶