This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:升级到 F2837xD_VREFHI_12bitdrivingCkt.pdf

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612753/tidm-hv-1ph-dcac-upgrading-to-the-f2837xd_vrefhi_12bitdrivingckt-pdf

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

您好!

 我正在阅读 TMDSCNCD28377D-Infosheet_v1_6.pdf 并注意到:

有关 R1.1a 和更早版本 controlCARD 的警告:
1.用于驱动 C2000 MCU 电压基准的电路并不理想。 相反、我们建议用户使用 F2837xD_VREFHI_12bitDrivingCkt.pdf 或 F2837xD_VREFHI_16bitDrivingCkt.jpg 中的电压基准驱动电路、这两个电路都可以在本文档的同一目录中找到。

----------------------------------------

 听起来、TI 已经或将从3.3V 基准变为3.0V 基准。

我有几个问题。

1) 1)现有 TIDM-HV-1PH-DCAC.pdf 板是否需要进行任何修改才能切换到3.0 V 基准? (例如、1.65V 更改为1.5V)

2) 2)能否在 powerSUITE 中处理所有其他更改、或者是否必须直接对代码本身进行一些更改。

 我问、因为可能有人已经解决了这个问题。  如果没有、我想我必须弄清楚它。

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们打算支持3.3V 基准电压、

    3.3V 在 ADC 的规格范围内、如何生成它会在需要了解的某些方面产生结果。

    如果使用外部基准芯片,那么它在3.3V 时可能有一定的容差,我们的芯片在设计时就会有一定的基准变化,但在可应用于 ADC 基准和作为 VDDIO 提供的电压之间还有另一个规格。 当使用外部基准芯片时、这一特殊要求有时很难保证。 这就是我们在使用外部芯片时切换到3V 基准的原因。

    2. HV-1PH-DCAC 电路板不会改变,它将使用3.3V 基准电压.... 因此、在 UG 中、我们建议用户在控制卡上选择3.3V 基准的选项、在控制卡上、这意味着将 VDDIO 连接到 ADC Vref。 性能略有下降、但不会影响此设计的系统性能。

    此致

    Manish

    控制卡信息表中的信息

    SW2
    ADC 模块 A 和 B 的 ADC VREFHI 控制开关:
    开关1 (下开关)–ADC 模块 A 的 VREFHI 控制开关:
    左侧  μ A–ADC-A 被配置为使用 VDDA (3.3V)作为 ADC 的电压基准。 该 ADC 的满量程范围为0-3.3V、但 ADC 的精度/精度会降低。
     Ω 处于正确的位置–ADC-A 被配置为使用一个精确的3.0V 电压基准或者一个外部电压可被用作基准。 R59和 R60决定使用哪种设置(请参阅上面 R59/R60的说明)
    开关2 (上部开关)–ADC 模块 B 的 VREFHI 控制开关:
    左侧  μ A–ADC-B 配置为使用 VDDA (3.3V)作为 ADC 的电压基准。 该 ADC 的满量程范围为0-3.3V、但 ADC 的精度/精度会降低。
     Ω 处于正确的位置–ADC-B 被配置为使用一个精确的3.0V 电压基准或者一个外部电压可被用作基准。 R59和 R60决定使用哪种设置(请参阅上面 R59/R60的说明)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 感谢您的回答!