主题中讨论的其他器件: powerSUITE
您好!
我正在阅读 TMDSCNCD28377D-Infosheet_v1_6.pdf 并注意到:
有关 R1.1a 和更早版本 controlCARD 的警告:
1.用于驱动 C2000 MCU 电压基准的电路并不理想。 相反、我们建议用户使用 F2837xD_VREFHI_12bitDrivingCkt.pdf 或 F2837xD_VREFHI_16bitDrivingCkt.jpg 中的电压基准驱动电路、这两个电路都可以在本文档的同一目录中找到。
----------------------------------------
听起来、TI 已经或将从3.3V 基准变为3.0V 基准。
我有几个问题。
1) 1)现有 TIDM-HV-1PH-DCAC.pdf 板是否需要进行任何修改才能切换到3.0 V 基准? (例如、1.65V 更改为1.5V)
2) 2)能否在 powerSUITE 中处理所有其他更改、或者是否必须直接对代码本身进行一些更改。
我问、因为可能有人已经解决了这个问题。 如果没有、我想我必须弄清楚它。
谢谢