This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713399/ccs-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17、controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

 我还可以从 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v125\DSP2803x_examples_ccsv4获取如何连接 i2c 的信息
但我不知道下面所连接的 HVM 套件 SCH 的 DAC。 我知道我可以使用1 (红线)或2作为 DAC 用途、 我不清楚 SN74LVC2G17 缓冲器 IC (第一个问题该 IC 是否可用作 MCP4728 IC 等 DAC 器件?)

第二个问题

(从用于 DAC 引脚输入的感应电机控制 PWMDAC 驱动器宏到 HVM 套件,但是我能否拒绝这个 PWMDAC 驱动宏代码,我能否观察 DAC 输出? 请更正我的此问题的答案我认为 SN74LVC2G17 IC 用作 DAC 器件、仅具有 PWMDAC 驱动代码、没有此驱动代码、它不会提供 DAC 输出)

第三个问题

如果1 (红线不用作没有 PWMDAC 驱动宏代码的 DAC)在 PCB 上组装后,I 2 (红线)可以与电路(文件名:外部 DAC PCB)一起编程,也可以如何在我将外部 i2c 连接到套件时编程)

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../3034.HVMotorCtrl_2B00_PFC_2D00_SCH_5B00_R1.1_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tesfasye、
    此问题已报告给我们的一位域专家。 有人很快会回复您。 谢谢、Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. SN74LVC2G17是一款施密特触发缓冲器、而不是 DAC IC、仅用于增强输出驱动电流、仿真 DAC 由 PWM 和 RC 滤波器实现、请参阅"PWM_DAC_drv.pdf"以了解 PWDAC 的工作原理。
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v121\~文档
    问题2. 至于 Q1、PWMDAC 只用于将任何变量转换为模拟信号以进行调试、而不会影响电机控制。 您可以在项目中启用或禁用它。
    问题3. 对于 Q2、您可以禁用 PWMDAC 及其输出引脚、使用外部 DAC 执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我能否参考 I2C EEPROM 的控制套件示例来编码外部连接的 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 这是一个标准示例供您参考、您只需更改每个器件的通信地址和数据格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后我得到了一些 c 误差。 我在 TI e2e 社区发布了完整的问题、如果您有任何想法、请帮我、我在编码方面没有专业、而是在控制系统方面

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题应该在另一个线程中解决、我想关闭这个线程。