主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17、controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我还可以从 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v125\DSP2803x_examples_ccsv4获取如何连接 i2c 的信息
但我不知道下面所连接的 HVM 套件 SCH 的 DAC。 我知道我可以使用1 (红线)或2作为 DAC 用途、 我不清楚 SN74LVC2G17 缓冲器 IC (第一个问题该 IC 是否可用作 MCP4728 IC 等 DAC 器件?)
第二个问题
(从用于 DAC 引脚输入的感应电机控制 PWMDAC 驱动器宏到 HVM 套件,但是我能否拒绝这个 PWMDAC 驱动宏代码,我能否观察 DAC 输出? 请更正我的此问题的答案我认为 SN74LVC2G17 IC 用作 DAC 器件、仅具有 PWMDAC 驱动代码、没有此驱动代码、它不会提供 DAC 输出)
第三个问题
如果1 (红线不用作没有 PWMDAC 驱动宏代码的 DAC)在 PCB 上组装后,I 2 (红线)可以与电路(文件名:外部 DAC PCB)一起编程,也可以如何在我将外部 i2c 连接到套件时编程)
感谢你的帮助。
e2e.ti.com/.../3034.HVMotorCtrl_2B00_PFC_2D00_SCH_5B00_R1.1_5D00_.pdf