This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Debugger Simulink Embedded Coder?。 SVM 生成

Guru**** 2181580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735876/tms320f28069m-debugger-simulink-embedded-coder-svm-generation

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 TI 团队:

 我正在使用适用于 C2000的嵌入式编码器包在 Simulink 中生成代码。 在一个简单的示例中、我想生成一个低频旋转 SVM-Vector、电机应该以与 SVM 相同的频率旋转(如所附图片中所述)。  

将代码加载到处理器上后、电机(Roxxy ourunner 6362)启动非常困难、并在短时间内旋转。 1秒后、所有信号、例如 PWM、栅极信号都会丢失。  

关于此问题的两个问题:

+您是否有任何建议来调试此问题、并找出在硬启动后丢失所有信号的原因是什么?

+我假设过压或 过大电流存在一些问题、需要更改什么以避免出现这些问题?  

提前非常感谢您的帮助。

此致、

江到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    江到

    我已请求 Mathworks 研究此帖子。 如果您没有收到他们的回复、我建议您将此问题发布到 Simulink/Mathworks 网站。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、江到、

    请联系 MathWorks 技术支持、因为我们可能需要联系电机控制团队的专家来了解这一点。

    我们可能需要您提供的一些最适合技术支持参与的产品。