This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:C2000 LaunchpadXL 的示例项目不会生成"CAN't 创建会话管理器:创建 JVM 失败"

Guru**** 2550960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/724020/ccs-tms320f28069-example-project-for-c2000-launchpadxl-will-not-build-can-t-create-session-manager-create-of-jvm-failed

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 C2000芯片已经有一段时间了、但这是我第一次从头开始。 我正尝试直接从代码合成器的"New Project"选项中构建和示例项目 clk.c  

我不会构建、它会向我提供  "无法创建会话管理器:创建 JVM 失败"  。我有 CCS 7.2.0.00013 多个论坛声称我必须向路径变量添加一些内容才能使其正常工作。  我必须让它参与进来。 但我不明白我必须添加什么内容。   这些答案对论坛没有任何意义  

这是控制台日志


****为项目 C2000_clk_project 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
gmake[1]:输入目录'C:/Users/wdussaul/Documents/CCS_temp/C2000_clk_project/Debug
'生成文件:./clk.tcf'
'调用:TConf'
"C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../clk.tcf"
subdir_rules.mk:19:目标'Build-538975905-InProc '的配方失败
C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
gmaking[1]:***[Build-538975905-InProC]错误1.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/wdussaul/Documents/CCS_temp/C2000_clk_project/Debug
subdir_rules.mk:16:目标'build-538975905'的配方失败
gmake:***[build-538975905]错误2.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

到目前为止、DLL 文件可能是问题或系统路径变量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我假设您是指此主题:  

    我按如下方式将 JRE 添加到 PATH 环境变量中。 注:我的版本与您的版本略有不同。

    确保重新启动 CCS、以便它可以获取更改。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、   

    我尝试修复它、但它仍然不起作用  

    我重新启动了 Code Composer、下面是打印输出


    ****为项目测试构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
    gmake[1]:输入目录'C:/Users/wdussaul/Documents/CCS_temp/Test/Debug
    '生成文件:./hello.tcf'
    '调用:TConf'
    "C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"../hello.tcf"
    subdir_rules.mk:19:目标'Build-804170271-InProc '的配方失败
    C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
    gmaking[1]:***[Build-804170271-InProC]错误1.
    gmake:***[build-804170271]错误2.
    gmake[1]:离开目录'C:/Users/wdussaul/Documents/CCS_temp/Test/Debug
    subdir_rules.mk:16:目标'build-804170271'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    这令人沮丧  

    有什么建议要重试?

    谢谢  

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是5_42_01_09版本(我在构建日志中看到了这一点)、但您为 env 变量输入了5_42_02_10。 请确保这两项匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否得到了解决?

    Todd