This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:请参阅 TMS320F28377D EMIF 引脚读写地址行问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/722174/compiler-tms320f28377d-consult-the-tms320f28377d-emif-pin-read-and-write-address-line-problem

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

使用 CS2、16位 EMIF 总线、当向0x0002地址写入一个字时、EMA0将会改变、而不是 EMA1、为什么? 感觉像一个字节操作!
在文档中、请参阅 CS2可以操作程序和数据、如何区分? 我可以在哪里设置寄存器?

谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian、

    TRMEMIF 应用手册中所述、异步存储器地址信号映射由外部存储器类型决定。  对于16b 存储器、EMIF EMxA0引脚被映射到存储器的 A1地址引脚。

    从应用手册中:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下查询中-

    [引述]在文档中、请参阅 CS2可以操作程序和数据、如何区分? 我可以在哪里设置寄存器? [/报价]

    您没有为此设置任何寄存器位。 它在硬件内部处理。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定,侧面!