请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:TI C/C++编译器
使用 CS2、16位 EMIF 总线、当向0x0002地址写入一个字时、EMA0将会改变、而不是 EMA1、为什么? 感觉像一个字节操作!
在文档中、请参阅 CS2可以操作程序和数据、如何区分? 我可以在哪里设置寄存器?
谢谢;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
使用 CS2、16位 EMIF 总线、当向0x0002地址写入一个字时、EMA0将会改变、而不是 EMA1、为什么? 感觉像一个字节操作!
在文档中、请参阅 CS2可以操作程序和数据、如何区分? 我可以在哪里设置寄存器?
谢谢;
Jian、
如 TRM 和 EMIF 应用手册中所述、异步存储器地址信号映射由外部存储器类型决定。 对于16b 存储器、EMIF EMxA0引脚被映射到存储器的 A1地址引脚。
从应用手册中:
Tommy