This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:28069FPZT 和28069UPZT 之间的差异

Guru**** 2755045 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/672792/tms320f28069f-difference-beetween-28069fpzt-and-28069upzt

器件型号:TMS320F28069F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你好!

我想知道 TMS320F28069FPZT 和 TMS320F28069UPZT 之间是否有任何区别? 因为我无法运行 基于 TMS320F28069FPZT 的电路板...

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="eedii iiiiiii]TMS320F28069FPZT 和 TMS320F28069UPZT 之间是否存在任何差异? 因为我无法运行 基于 TMS320F28069FPZT 的电路板...

    F28069F 器件是用于电机控制的 FOC 器件。 F28069U 是具有 USB 功能的通用 F28069。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用28069FPZT 而不是28069UPZT?

    我无法上传设备(28069FPZT)。 以下消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="eedii iiiiiiiii]\n 是否可以使用28069FPZT 而不是28069UPZT?

    是的、您可以。 F28069U 是 F28069F 的子集。

    [报价用户="eeddii iii]i 无法上传 devce(28069FPZT)。 我下面有[/引述]

    检查目标配置。 此外、请重建您的代码(使用"Rebuild"选项)

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这样做了,但结果相同:“加载程序错误”

    我正在使用 SyncWorks SDS 100i JTAG 仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目标配置窗口是否列出了您的工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然!
    MCU 和程序之间的连接良好。 但是,问题是我无法上载任何源代码.........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否快速尝试迁移到新工作区? 导入此项目并重新编译并检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我创建了一个新项目并尝试再次上传、但结果仍然相同。
    此外、我检查了电路板硬件电路并释放了外部振荡器未连接到 XCLKIN 引脚(引脚64)... 这是正常的还是应该连接引脚?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、eedii、

    在 Project Explorer 窗口中单击项目文件夹后、是否添加"Project Explorer"的屏幕截图? 如下图所示。

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    为什么在这个项目文件夹中有两个命令文件?

    您是否会单击这两个选项并对它们进行快照并发送回给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的...有 F28069.cmd

    存储器

    第0页:/*  程序内存*/
              /*内存(RAM/FLASH/OTP)块可移动到第1页进行数据分配*/
      RAML0      :origin = 0x008000、length = 0x002000    //片上 RAM 块 L0 */
    // RAML1      :origin = 0x008800,length = 0x000400    //片上 RAM 块 L1 */
      OTP        :origin = 0x3D7800,length = 0x000400    //片上 OTP */

      FLASHH     :origin = 0x3D8000,length = 0x004000    //片上闪存*/
      FLASHG     :origin = 0x3DC000、length = 0x004000    //片上闪存*/
      FLASHFE     :origin = 0x3E0000,length = 0x008000    //片上闪存*/
    //  FLASHE     :origin = 0x3E4000,length = 0x004000    //片上闪存*/
      FLASHA     :origin = 0x3F4000,length = 0x003F80    //片上闪存*/
      csm_RSVD   :origin = 0x3F7F80,length = 0x000076    // FLASHA 的一部分。  当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
      begin      :origin = 0x3F7FF6,length = 0x000002/*    FLASHA 的一部分。  用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
      CSM_PWL_P0 :origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008    // FLASHA 的一部分。  FLASHA 中的 CSM 密码位置*/

      FPUTABLES  :origin = 0x3FD860,length = 0x0006A0  //引导 ROM 中的 FPU 表*/
      IQTABLES   :origin = 0x3FDF00,length = 0x000B50    //引导 ROM 中的 IQMath 表*
      IQTABLES2  :origin = 0x3FEA50,length = 0x00008C    //引导 ROM 中的 IQMath 表*
      IQTABLES3  :origin = 0x3FEADC,length = 0x0000AA  /*引导 ROM 中的 IQMath 表*/

      ROM        :origin = 0x3FF3B0,length = 0x000C10    //引导 ROM */
      复位      :origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002    //引导 ROM 的部分 */
      向量    :origin = 0x3FFFC2,length = 0x00003E    //引导 ROM 的部分 */

    第1页:/*  数据存储器*/
              /*内存(RAM/FLASK/OTP)块可被移动至 PAGE0以进行程序分配*/
              /*寄存器保留在第1页                                                 中*/

      BOOT_RSVD  :origin = 0x000000,length = 0x000050    // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
      RAMM0      :origin = 0x000050、length = 0x0003B0    //片上 RAM 块 M0 *
      RAMM1      :origin = 0x000400、length = 0x000400    //片上 RAM 块 M1 *
      RAML2      :origin = 0x00A000、length = 0x002000    //片上 RAM 块 L2 */
     // RAML3      :origin = 0x009000,length = 0x001000  //片上 RAM 块 L3 */
     // RAML4      :origin = 0x00A000,length = 0x002000    //片上 RAM 块 L4 */

      RAML5      :origin = 0x00C000、length = 0x002000    //片上 RAM 块 L5 */
      RAML6      :origin = 0x00E000、length = 0x002000    //片上 RAM 块 L6 */
      RAML7      :origin = 0x010000、length = 0x002000    //片上 RAM 块 L7 */
      RAML8      :origin = 0x012000,length = 0x002000    //片上 RAM 块 L8 */
      USB_RAM    :origin = 0x040000、length = 0x000800    // USB RAM   *
      FLASHD     :origin = 0x3E8000、length = 0x004000    //片上闪存*/
      FLASHC     :origin = 0x3EC000,length = 0x004000    //片上闪存*/
      FLASHB     :origin = 0x3F0000,length = 0x004000    //片上闪存*/

    /*将段分配给内存块。
      注:
            DSP28_CodeStartBranch.asm 中用于重定向代码的 codestart 用户定义段
                      闪存时执行
            ramfuncs 用户定义的段来存储将从闪存复制到 RAM 中的函数
    *


    部分

      /*分配计划领域:*/
      .cinit             :> FLASHFE,    page = 0
      .pinit             :> FLASHFE,    PAGE = 0
      .text              :> FLASHFE,    page = 0
      codestart          :> begin,     page = 0
      ramfuncs           :load = FLASHH,
                            运行= RAML0、
                            load_start (_RamfuncsLoadStart)、
                            load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
                            run_start (_RamfuncsRunStart)、
          load_size (_RamfuncsLoadSize)、
                            PAGE = 0

      csmpasswds         :>csm_PWL_P0,page = 0
      csm_rsvd           :>csm_RSVD,  page = 0

      /*分配未初始化的数据段:*/
      .stack             :>RAMM0,     page = 1.
      .ebss              :> RAML2,     PAGE = 1
      .esysmem           :>RAML2,     page = 1.

      /*将初始化段放入闪存中*/
      /*要使 SDFlash 对这些内容进行编程、必须将它们分配到第0页*/
      econst            :> FLASHA,    PAGE = 0
      .switch            :>FLASHFE,    PAGE = 0

      /*分配 IQ 数学区域:*/
      IQMath             :> FLASHFE,    page = 0           /*数学代码*/
      IQmathTables       :>IQTABLES,  PAGE = 0,TYPE = NOLOAD

      /*分配 FPU 数学区域:*/
      FPUmathTables      :> FPUTABLES, PAGE = 0,TYPE = NOLOAD

      DMARAML5           :>RAML5,     PAGE = 1
      DMARAML6           :>RAML6,     PAGE=1
      DMARAML7           :>RAML7,     PAGE=1
      DMARAML8           :>RAML8,     PAGE = 1

     /*如果调用 IQNexp()或 IQexp(),请取消注释以下部分
         库中的函数、以便利用
         引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
         1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
         将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
         上行空间、但0等待状态是可能的。
      *
      /*
      IQmathTables2   :> IQTABLES2,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
      {

                 IQMath.lib (IQmathTablesRam)

      }
      *
       /*如果调用 IQNasin ()或 IQasin (),请取消注释以下部分
          库中的函数、以便利用
          引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
          1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
          将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
          上行空间、但0等待状态是可能的。
       *
       /*
       IQmathTables3   :> IQTABLES3,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
       {

                  IQMath.lib (IQmathTablesRam)

       }
       *

      /*.reset 是编译器使用的标准段。  它包含*/
      /* C 代码_c_int00起始地址。   /*
      /*当使用引导 ROM 时,此部分和 CPU 矢量*/
      /*不需要表。  因此、默认类型设置为 */
      /* DSECT */
      .reset             :> reset,     page = 0,type = DSECT
      VECTORS            :> VECTORS,   PAGE = 0,TYPE = DSECT

    /*
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    //文件结束。
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    *

    以及  F2806x_Headers_nonBIOS.cmd

    /*
    //######################################################################################################################
    //
    //文件:   F2806x_Headers_nonBIOS.cmd
    //
    //标题:  F2806x 外设寄存器链接器命令文件
    //
    //描述:
    //
    //         此文件用于非 BIOS 应用程序。
    //
    //         用于放置外设结构的链接器命令文件
    //         在 F2806x 头文件中使用,将其放入正确的内存中
    //         映射的位置。
    //
    //         该版本的文件包括 PieVectorTable 结构。
    //         对于 BIOS 应用程序,请使用 F2806x_Headers_BIOS.cmd 文件
    //         其中不包括 PieVectorTable 结构。
    //
    //######################################################################################################################
    //$TI 版本:F2806x C/C++头文件和外设示例 V151 $
    //$Release Date: 2016年2月2日$
    //版权所有:版权所有(C) 2011-2016德州仪器(TI)公司-
    //            http://www.ti.com/ 保留所有权利$
    //######################################################################################################################
    *

    存储器

     第0页:   /*程序内存*/

     第1页:   /*数据存储器*/

         DEV_EMU    :origin = 0x000880、length = 0x000105    //器件仿真寄存器*/
         SYS_PWR_CTL:origin = 0x000985,length = 0x000003    //系统功率控制寄存器*/
         FLASH_REGS :origin = 0x000A80、length = 0x000060    //闪存寄存器*
         CSM        :origin = 0x000AE0、length = 0x000020    //代码安全模块寄存器*/
      
         ADC_Result :origin = 0x000B00,length = 0x000020    // ADC Results Register Mirror *
      
         CPU_TIMER0 :origin = 0x000C00,length = 0x000008    // CPU Timer0寄存器*/
         CPU_Timer1 :origin = 0x000C08,length = 0x000008    // CPU Timer1寄存器*/
         CPU_TIMER2 :origin = 0x000C10,length = 0x000008    // CPU Timer2寄存器*/
      
         PIE_CTRL   :origin = 0x000CE0,length = 0x000020    // PIE 控制寄存器*/
         PIE_VECT   :origin = 0x000D00,length = 0x000100    // PIE 矢量表*/
      
         DMA      :origin = 0x001000、length = 0x000200    // DMA 寄存器*/
      
         CLA1       :origin = 0x001400、length = 0x000080    // CLA 寄存器*/
         
         USB0      :origin = 0x004000、length = 0x001000    // USB0寄存器*/
         
         McBSPA     :origin = 0x005000、length = 0x000040    // McBSP-A 寄存器*/
         
         ECANA      :origin = 0x006000,length = 0x000040    /* eCAN-A 控制和状态寄存器*/
         ECANA_LAM  :origin = 0x006040,length = 0x000040    // eCAN-A local acceptance masks */
         ECANA_MOTS :origin = 0x006080,length = 0x000040    // eCAN-A 消息对象时间戳*/
         ECANA_MOTO :origin = 0x0060C0,length = 0x000040    // eCAN-A 对象超时寄存器*/
         ECANA_MBOX :origin = 0x006100,length = 0x000100    // eCAN-A Milbox */
      
         COMP1      :origin = 0x006400、length = 0x000020    //比较器+ DAC 1寄存器*/
         COMP2      :origin = 0x006420、length = 0x000020    //比较器+ DAC 2寄存器*/
         COMP3      :origin = 0x006440、length = 0x000020    //比较器+ DAC 3寄存器*/
      
         EPWM1      :origin = 0x006800、length = 0x000040    //增强型 PWM 1寄存器*/
         EPWM2      :origin = 0x006840、length = 0x000040    //增强型 PWM 2寄存器*/
         EPWM3      :origin = 0x006880,length = 0x000040    //增强型 PWM 3寄存器*/
         EPWM4      :origin = 0x0068C0,length = 0x000040    //增强型 PWM 4寄存器*/
         EPWM5      :origin = 0x006900,length = 0x000040    //增强型 PWM 5寄存器*/
         EPWM6      :origin = 0x006940、length = 0x000040    //增强型 PWM 6寄存器*
         EPWM7      :origin = 0x006980、length = 0x000040    //增强型 PWM 7寄存器*/
         EPWM8      :origin = 0x0069C0、length = 0x000040    //增强型 PWM 8寄存器*/
      
         eCAP1      :origin = 0x006A00,length = 0x000020    //增强型捕捉1寄存器*/
         ECAP2      :origin = 0x006A20、length = 0x000020    //增强型捕捉2寄存器*/
         ECAP3      :origin = 0x006A40,length = 0x000020    //增强型捕捉3寄存器*/
      
        HRCAP1     :origin = 0x006AC0、length = 0x000020 //高分辨率捕捉1寄存器*/
        HRCAP2     :origin = 0x006AE0、length = 0x000020    //高分辨率捕捉2寄存器*/
      
         EQEP1      :origin = 0x006B00,length = 0x000040    //增强型 QEP 1寄存器*/
         EQEP2      :origin = 0x006B40,length = 0x000040    //增强型 QEP 2寄存器*/
      
         HRCAP3  :origin = 0x006C80、length = 0x000020 //高分辨率捕捉3寄存器*/
         HRCAP4  :origin = 0x006CA0、length = 0x000020 //高分辨率捕捉4寄存器*/
         
         GPIOCTRL   :origin = 0x006F80,length = 0x000040    // GPIO Control Registers *
         GPIODAT    :origin = 0x006FC0,length = 0x000020    // GPIO 数据寄存器*/
         GPIOINT    :origin = 0x006FE0,length = 0x000020    // GPIO Interrupt/LPM 寄存器*/
      
         系统     :origin = 0x007010,length = 0x000030    //系统控制寄存器*/
      
         SPIA       :origin = 0x007040,length = 0x000010    // SPI-A 寄存器*/
         SPIB       :origin = 0x007740,length = 0x000010    // SPI-B 寄存器*/
      
         SCIA       :origin = 0x007050、length = 0x000010    //* SCI-A 寄存器*/
         SCIB      :origin = 0x007750、length = 0x000010    //* SCI-B 寄存器*/
      
         NMIINTRUPT :origin = 0x007060,length = 0x000010    // NMI 安全装置中断寄存器*/
         XINTRUPT   :origin = 0x007070,length = 0x000010    //外部中断寄存器*/
      
         ADC        :origin = 0x007100,length = 0x000080    // ADC 寄存器*/
      
         I2CA       :origin = 0x007900,length = 0x000040    // I2C-A 寄存器*/
      
         PARTID     :origin = 0x3D7E80,length = 0x000001    /*器件 ID 寄存器位置*/
         
         CSM_PWL    :origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008    // FLASHA CSM 密码位置的一部分*/


    部分

    /*** PIE Vect 表和引导 ROM 变量结构***/
     UNION RUN = PI_VECT、PAGE = 1
      {
         PieVectTableFile
         组
         {
            EMUKeyVar
            EMUBModeVar
            FlashCallbackVar
            FlashScalingVar
         }
      }

    /***外设帧0寄存器结构***/
      DevEmuRegsFile   :>DEV_EMU,    PAGE = 1.
      SysPwrCtrlRegsFile:> SYS_PWR_CTL、PAGE = 1
      FlashRegsFile    :> flash_regs, page = 1.
      CsmRegsFile      :>CSM,        page = 1.
      AdcResultFile    :>ADC_Result, page = 1.
      CpuTimer0RegsFile:>CPU_TIMER0, PAGE = 1
      CpuTimer1RegsFile:>CPU_Timer1, page = 1
      CpuTimer2RegsFile:>CPU_TIMER2, PAGE = 1
      PieCtrlRegsFile  :> PIE_CTRL,   PAGE = 1.
      Cla1RegsFile     :> CLA1,       page = 1.
      DmaRegsFile      :> DMA,      page = 1.

    /***外设帧1寄存器结构***/
      ECanaRegsFile    :> ECANA,      PAGE = 1.
      ECanaLAMRegsFile :> ECANA_LAM,  PAGE = 1.
      ECanaMboxesFile  :> ECANA_MBOX, PAGE = 1.
      ECANaMOTSRegsFile:> ECANA_MOTS, PAGE = 1
      ECanaMOTORegsFile:> ECANA_MOTO, PAGE = 1.
      ECap1RegsFile    :> ECAP1,      page = 1.
      ECap2RegsFile    :> ECAP2,      page = 1.
      ECap3RegsFile    :> ECAP3,      page = 1.
      EQep1RegsFile    :> EQEP1,      PAGE = 1.
      EQep2RegsFile    :> EQEP2,      PAGE = 1
      GpioCtrlRegsFile :> GPIOCTRL,   PAGE = 1
      GpioDataRegsFile :> GPIODAT,    page = 1.
      GpioIntRegsFile  :> GPIOINT,    PAGE = 1
      HRCAP1RegsFile   :>HRCAP1,  PAGE = 1
      HRCAP2RegsFile   :>HRCAP2,     PAGE = 1.
      HRCAP3RegsFile   :>HRCAP3,  PAGE = 1.
      HRCAP4RegsFile   :>HRCAP4,  PAGE = 1.

    /***外设帧2寄存器结构***/
      SysCtrlRegsFile  :>系统,     PAGE = 1.
      SpiaRegsFile     :>SPIA,       page = 1.
      SpibRegsFile     :>SPIB,       PAGE = 1.
      SciaRegsFile     :>SCIA,       page = 1.
      ScibRegsFile     :>SCIB,      page = 1.
      NmiIntertRegsFile:>NMIINTRUPT、 PAGE = 1
      XIntertRegsFile :>XINTRUPT,   PAGE = 1.
      AdcRegsFile      :> ADC,        PAGE = 1.
      I2caRegsFile     :>I2CA,       page = 1.

    /***外设帧3寄存器结构***/
      COMP1RegsFile    :> COMP1,   PAGE = 1
      COMP2RegsFile    :> COMP2,   PAGE = 1
      COMP3RegsFile    :> COMP3,   PAGE = 1
      EPwm1RegsFile    :> EPWM1,   PAGE = 1
      EPwm2RegsFile    :> EPWM2,   PAGE = 1
      EPwm3RegsFile    :> EPWM3,   PAGE = 1
      EPwm4RegsFile    :> EPWM4,   PAGE = 1
      EPwm5RegsFile    :> EPWM5,   PAGE = 1
      EPwm6RegsFile    :> EPWM6,   PAGE = 1
      EPwm7RegsFile    :> EPWM7,   PAGE = 1
      EPwm8RegsFile    :> EPWM8,   PAGE = 1
      McbspaRegsFile   :> McBSPA,  page = 1.
      Usb0RegsFile  :> USB0,    page = 1

    /***代码安全模块注册结构***/
      CsmPwlFile       :>csm_PWL, page = 1.    

    /***设备部件 ID 寄存器结构***/
      PartIdRegsFile   :> PARTID,  PAGE = 1.

    /*
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    //文件结束。
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,如何上载设备呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、InstaSPIN 和非 InstaSPIN 器件之间的片上 ROM 不同。

    您需要将连接器命令文件更改为 F2806x InstaSPIN 版本。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    真的吗? 我会尝试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、有任何 cmd。 文件.... 如何搜索 InstaSPIN 的 cmd 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过 controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_common\cmd 文件?

    您的 F2806x_Headers_nonBIOS.cmd 无需更改。 只是另一个。


    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28069M.cmd?

    我认为它只适用于80引脚28069器件..........

    但是,我“会试试…
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已经完成了,但结果是一样的…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28069M 和 F28069F 应能够使用相同的 cmd 文件。

    查看 Santosh 对此主题的回答:
    e2e.ti.com/.../204791

    看看您更改引导模式引脚是否会有所不同。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在解决此问题方面是否有任何进展?

    编辑:由于我没有听到您的反馈、我将假定您解决了问题并关闭了主题。 如果不是这种情况、请回复该帖子、我们将重新打开它。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Whitney!
    是的、我解决了这个问题。 很抱歉耽误您的回复。 解决方案采用 H/W 配置。 我在电路中进行了一些更改、并显示了连接 Beetwen TMS320F28069FPZT 和 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题解决方案在硬件电路中。