我是此 MCU 的新手、我正在为需要验证连接的客户项目设计自己的电路板。 如果有人可以验证、这将会很有帮助。
我附加了图像、因为我无法共享原理图。 请参阅图以了解编程器连接、同时我使用的是具有 SPI 的闪存 IC
连接总共有8个闪存 IC、我正在使用 SPI-A 连接、因此我应该如何使用 SPISTEA、我已经将每个 IC 的 CS 连接到 GPIO。
对于 SPI、我使用了引脚编号8 (SI)、9 (SO)、10 (SCK)和12 (SPISTEA 未连接)。
我使用的闪存 IC 是 MT29F4G01ADAGDWB (Micron 8引脚)。