This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是此 MCU 的新手、我正在为需要验证连接的客户项目设计自己的电路板。 如果有人可以验证、这将会很有帮助。
我附加了图像、因为我无法共享原理图。 请参阅图以了解编程器连接、同时我使用的是具有 SPI 的闪存 IC
连接总共有8个闪存 IC、我正在使用 SPI-A 连接、因此我应该如何使用 SPISTEA、我已经将每个 IC 的 CS 连接到 GPIO。
对于 SPI、我使用了引脚编号8 (SI)、9 (SO)、10 (SCK)和12 (SPISTEA 未连接)。
我使用的闪存 IC 是 MT29F4G01ADAGDWB (Micron 8引脚)。
尊敬的 Peter:
我现在只有两个疑问:
我应该在电路板上使用什么 JTAG 连接器。
2.对于 PTP 封装中的 GPIOHIBWAKE (GPIO41)引脚89、我应该连接
任何复位电路、如果有、请指定添加方法。
我正在附上数据表以供参考、请查看第25页以了解第2个问题。
尊敬的 Peter:
对于 TI 示例原理图中提到的3.3V 输出、有一个肖特基二极管 D1、封装对于布局而言太低
您能否建议一些类似的器件、或者我是否可以使用任何其他规格不同的二极管、它们是什么?
我正在附上我使用的参考 PDF、请检查并告知我。
二极管的器件参考为 CFSH05-20LTR-ND。 我们为什么需要 VR =20V 和 IO=500mA、请访问 explain.e2e.ti.com/.../tidrhv6.pdfe2e.ti.com/.../tidrhv7.pdf
此致、
Sarang
二极管的封装很小、我需要相同规格的大尺寸二极管。
此致、
Sarang。
Sarang、
该二极管的封装尺寸为0.4mm x 1.05mm x 0.65mm。 您正在寻找多大尺寸? 您是否曾尝试在 Digi-Key 或 Mouser 分销商网站上搜索 具有较大尺寸的类似二极管?
此致、
Peter