This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377DPTPQ MCU 的连接

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/725498/tms320f28377d-connections-for-tms320f28377dptpq-mcu

器件型号:TMS320F28377D

我是此 MCU 的新手、我正在为需要验证连接的客户项目设计自己的电路板。 如果有人可以验证、这将会很有帮助。

我附加了图像、因为我无法共享原理图。 请参阅图以了解编程器连接、同时我使用的是具有 SPI 的闪存 IC

连接总共有8个闪存 IC、我正在使用 SPI-A 连接、因此我应该如何使用 SPISTEA、我已经将每个 IC 的 CS 连接到 GPIO。

对于 SPI、我使用了引脚编号8 (SI)、9 (SO)、10 (SCK)和12 (SPISTEA 未连接)。

我使用的闪存 IC 是 MT29F4G01ADAGDWB (Micron 8引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 与编程器的连接

    用于编程器的 JTAG 连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarang、

    我无法理解您的问题。 您能否具体说明问题是什么、并提供哪些工作正常/哪些不工作。


    谢谢、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     我现在只有两个疑问:

    我应该在电路板上使用什么 JTAG 连接器。

    2.对于 PTP 封装中的 GPIOHIBWAKE (GPIO41)引脚89、我应该连接
       任何复位电路、如果有、请指定添加方法。

    我正在附上数据表以供参考、请查看第25页以了解第2个问题。

    e2e.ti.com/.../tms320f28377d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarang、

    您提供的 JTAG 原理图部分看起来不错。 对于20引脚 JTAG 板连接器、您可以使用以下部件:FTR-110-51-S-D-06。 关于引脚 GPIO41、除非您使用休眠模式、否则无需将其连接到任何设备。 只有极少数客户使用休眠模式、此引脚用于将 MCU 从休眠模式唤醒。 您可以将其保持未连接状态。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     对于 TI 示例原理图中提到的3.3V 输出、有一个肖特基二极管 D1、封装对于布局而言太低

    您能否建议一些类似的器件、或者我是否可以使用任何其他规格不同的二极管、它们是什么?

    我正在附上我使用的参考 PDF、请检查并告知我。

    二极管的器件参考为 CFSH05-20LTR-ND。  我们为什么需要 VR =20V 和 IO=500mA、请访问 explain.e2e.ti.com/.../tidrhv6.pdfe2e.ti.com/.../tidrhv7.pdf

    此致、

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarang、

    "D1封装对于布局而言过低"是什么意思? 您是指太大还是太小? 请提供更多详细信息。

    谢谢、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管的封装很小、我需要相同规格的大尺寸二极管。

    此致、

    Sarang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarang、

    该二极管的封装尺寸为0.4mm x 1.05mm x 0.65mm。 您正在寻找多大尺寸? 您是否曾尝试在 Digi-Key 或 Mouser 分销商网站上搜索 具有较大尺寸的类似二极管?


    此致、
    Peter