This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:高电流纹波问题/// INSTASPIN-FOC

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188543/launchxl-f28069m-high-current-ripple-question-instaspin-foc

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

大家好、

目前、我们使用实验5A 和电动自行车 BLDC 集线器电机24V、20极、250额定功率。  我们将面临所附图片中所示的高电流纹波。  

此外、我附加了 user.h 文件。 除了表面贴装磁体之外,它的行为是否正常? 我是否可以进一步调节以减少纹波?  

    e2e.ti.com/.../3755.user_5F00_j1.h

等待您回复、

此致、

Georgi Gospodinov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机以多快的速度运行? 速度是否高于额定速度?

    负载上增加了什么负载? 它是恒定负载吗? 或变体负载?

    您能否检查 IQ PI 稳压器的反馈和输出值?

    您可以尝试增大直流总线电压、以查看在相同速度和负载下执行测试时会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yanming 、感谢您的回复!  

    电机以多快的速度运行?

    转速为1500 rpm。

     速度是否高于额定速度?

    我不知道、因为数据表中缺少它。 由于反电动势、控制器可以达到的最大值可能为1500。  

    负载上增加了什么负载?

    它当前正在无负载运行。 仅由辐条和车轮增加的惯性。  

    您能否检查 IQ PI 稳压器的反馈和输出值?

    您是指电流反馈吗? Iq PI 调节器的值如下:Ki = 0.030 (Q-24);Kp = 0.49 (Q-24);

    您可以尝试增大直流总线电压、以查看在相同速度和负载下执行测试时会发生什么情况。

    增大直流总线电压会导致更高的旋转速度、施加负载会导致电流发生更大甚至更大的变形。

    PS:上面的图片是平均值。  

    此致、

    格鲁吉亚语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否运行 lab02b 来识别 lab05a 的电机参数?

    您能否尝试使用速度闭环运行 lab05b 电机并在 lab05a 中设置所需的目标速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否运行 lab02b 来识别 lab05a 的电机参数?

    当然可以

    您能否尝试使用速度闭环运行 lab05b 电机并在 lab05a 中设置所需的目标速度?

    我尝试过,但当前 结果是相同的形式

    我通过设置   USER_MAX_VS_MAG_PU 来更改表单     (0.5774)。 我仍然听到噪音。