工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TMS320F28388D 控制器、我有关于 CLB 的一些问题。
1.您能告诉我控制器的 Core1是否复位、CLB 将发生什么情况、CLB 的操作是什么。
2. 是否执行 CLB 实施中涉及的任何 FPGA。
谢谢、
Nagesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TMS320F28388D 控制器、我有关于 CLB 的一些问题。
1.您能告诉我控制器的 Core1是否复位、CLB 将发生什么情况、CLB 的操作是什么。
2. 是否执行 CLB 实施中涉及的任何 FPGA。
谢谢、
Nagesh
[引用用户="Kumar Sakinala]]如果我们建议将 CLB 用于硬件故障锁存等操作、那么我们想知道 DSP 何时复位、CLB 是如何执行的。[/引用]从读取 TRM 中、我的理解是、由于 CLB 是使用从 CPU1访问的寄存器进行编程的、 CPU2或 CLA、当 SYSRSn 被置为有效时、CLB 操作将"停止"。
这是因为 TRM 中的 CLB 寄存 器显示为由 SYSRSn 复位(我没有检查每个 CLB 寄存器、而是基于快速读取)。
即无法看到在复位过程中保留的任何非易失性 CLB 配置。
您好、Peter、感谢您的回复。
在 CLB 上向该主题行添加更多讨论行。 请支持。 这是我的要求。 我想使用 CLB 替代 CPLD。 我在 CPLD 中具有很少的逻辑、我将移至 CLB。
我建议使用类似 CPLD 的 CLB。 在 CPLD 中、我们执行最小程序、配置一次并用作硬件器件型号。
我想我 也可以使用 CLB 获得 CPLD 类型的操作行为。 假设我通过 CLB 配置了一些硬件锁存器。
如有可能、请帮助添加更多详细信息。
谢谢、此致、
库马尔
库马尔
CLB 不是 CPLD、但您可以实现相同的结果、请参阅下面的应用手册:
其中一些差异是 CLB 使用 GUI 和函数调用(与 HDL 代码相反)进行编程
此致、
Peter