This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:CLB

Guru**** 2532420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934959/ccs-tms320f28388d-clb

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 TMS320F28388D 控制器、我有关于 CLB 的一些问题。

1.您能告诉我控制器的 Core1是否复位、CLB 将发生什么情况、CLB 的操作是什么。

2. 是否执行 CLB 实施中涉及的任何 FPGA。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    我认为复位 core1也会复位 CLB、但我将确认这一点、 并在明天通知您。 不是、没有类似 FPGA 的电路、只是普通的 ASIC 电路。 但您可以获得与使用 FPGA 相同的结果。 请参阅下面的应用手册、其中比较了同一逻辑的 FPGA 和 CLB 实现方式:

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 提供的信息。

    感谢您确认 CLB 内部没有 FPGA。

    在继续讨论 TMS320F28388D 的 CLB 时:

    如果我们建议将 CLB 用于硬件故障锁存等操作、那么想知道 DSP 何时复位、CLB 如何执行。

    请告诉我们。

    谢谢、此致、

    Kumar Sakinala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kumar Sakinala]]如果我们建议将 CLB 用于硬件故障锁存等操作、那么我们想知道 DSP 何时复位、CLB 是如何执行的。[/引用]从读取 TRM 中、我的理解是、由于 CLB 是使用从 CPU1访问的寄存器进行编程的、 CPU2或 CLA、当 SYSRSn 被置为有效时、CLB 操作将"停止"。

    这是因为 TRM 中的 CLB 寄存 器显示为由 SYSRSn 复位(我没有检查每个 CLB 寄存器、而是基于快速读取)。

    即无法看到在复位过程中保留的任何非易失性 CLB 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    我确认了复位内核也会复位 CLB

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的回复。

    在 CLB 上向该主题行添加更多讨论行。 请支持。 这是我的要求。 我想使用 CLB 替代 CPLD。 我在 CPLD 中具有很少的逻辑、我将移至 CLB。

    我建议使用类似 CPLD 的 CLB。 在 CPLD 中、我们执行最小程序、配置一次并用作硬件器件型号。

    我想我 也可以使用 CLB 获得 CPLD 类型的操作行为。 假设我通过 CLB 配置了一些硬件锁存器。

    如有可能、请帮助添加更多详细信息。

    谢谢、此致、

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    CLB 不是 CPLD、但您可以实现相同的结果、请参阅下面的应用手册:

    www.ti.com/.../spraco2a.pdf

    其中一些差异是 CLB 使用 GUI 和函数调用(与 HDL 代码相反)进行编程

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter Galicki、感谢您的帮助。

    非常有教育意义

    谢谢、此致、

    Kumar Sakinala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    很高兴为您提供帮助。 我现在将关闭此端口。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    当然、您现在可以关闭此端口。

    现在、我们表现良好。 我们的团队正在检查 CLB 对其他功能的影响的重置。 如果 需要、我稍后将与您进行新的讨论。

    谢谢、此致、

    Kumar Sakinala