This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:获取当前时间的问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200466/tms320f28377d-issue-about-getting-the-current-time

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

为什么使用__date__和__time__获得的时间不是当前编译的版本时间,而是第一次编译的日期?

--

谢谢、此致

耶鲁大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些预定义宏给出的时间和日期是当前日期和时间。  这是一种查看方式...

    C:\examples>type file.c
    char *test()
    {
       return __TIME__;
    }
    
    C:\examples>cl2000 --gen_preprocessor_listing file.c
    
    C:\examples>type file.rl
    L 1 "file.c"
    Nchar *test()
    N{
    N   return __TIME__;
    X   return "09:39:30";
    N}
    
    C:\examples>cl2000 --gen_preprocessor_listing file.c
    
    C:\examples>type file.rl
    L 1 "file.c"
    Nchar *test()
    N{
    N   return __TIME__;
    X   return "09:39:36";
    N}

    此示例显示了使用__TIME__的简单测试函数的源代码。  然后、它使用选项 -gen_preprocessor_listing 来构建它。  要了解有关此选项的更多信息、 请在 C28x 编译器手册中搜索该选项。  重要的细节是它创建 file.rl、正常源代码行以 N 开头、行与 X 是扩展宏(如_time__)后出现的内容。  该示例构建了两次。  您可以看到、它们相隔6秒。  这表明了_time__随着编译时间的变化而变化。   

    如果您看到不同的行为、请以类似的方式进行演示。

    谢谢、此致、

    乔治