This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:tms320f28386d

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232036/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好专家

我想 使用 CLB 块来控制电机换向、使用3个霍尔输入和少量其他输入来生成6个输出。

为此,我想使用每个逻辑块中的3个 LUT 和3个 OUTLUT (2个逻辑块)

请帮助我如何将 GPIO 输入映射到 CLB 以及如何将 CLB 的输出捕获到 GPIO

谢谢、此致

K.Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上述问题、我想再问一个问题、即、

    SysConfig 工具显示(0至7)边界、这是否意味着我们只能提供8个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我们在 C2000 Academy 中关于 CLB 的章节很好地介绍了如何将 GPIO 路由到 CLB 模块的内部( https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy )。 本质上、您将需要使用 SysConfig 中的 CLB 项(与逻辑块项相反)。 然后、您可以选择要进入 CLB 的输入数量以及这些输入的来源(全局或本地输入总线或 GPREG)。 回答正确、每个 CLB 逻辑块在单个配置上最多只能有8个输入

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复

    我已配置 CLB 并在 build->variable 中设置了 clb_debug 和 generate_diagram = 1以生成 html 文件、但不会针对新创建的工程生成、例如它正在生成的工程。

    请告诉我缺少什么。

    谢谢。

    K. Aravind,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    看起来这个线程意外地被关闭了、因此我只是现在看到了这个响应。 您如何创建这个新项目? 您是使用 C2000Ware 中的空 CLB 项目还是其他空项目文件夹?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我正在创建自己的新项目、如下所示。

    选择 项目 从 CCS10的工具栏中选择 新建 CCS 项目。

    选择了器件并以空值创建了项目 main.c 项目

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我建议您使用"Import CCS Project"选项并从 C2000WARE SDK 中的 empty_projects 示例文件夹中进行导入。 其中应该包含生成图表和仿真文件所需的 post-build 步骤。 如果您能做到这一点、请告诉我

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的答复

    我想知道是否有任何关于配置 CLB 逻辑块的教程  

    谢谢。

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    是的、我们有很多有关 CLB 的资源。 请查看位于 C2000 Academy: https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy 的 CLB 培训模块 。 在该模块的底部、您将找到其他资源的链接、这些资源详细介绍了 CLB 和 CLB 配置。 最后、您可以完成 C2000 Academy 中的 CLB 实验、这是创建使用 CLB 模块的项目的分步过程

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的答复。

    我已经从以下路径 C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\ccs\clb_EX8_external_signal_and_gate 中学习了示例代码。 我已通过以下方式了解 CLB

    1.我们有8个用于 tms320f28386d 的 CLB 逻辑块

    2.每个 CLB 具有3个4输入 LUT 和3个 FSM 以及3个计数器和8个 OUTLUT,我们可以在 CLB 中将它们相互连接。

    每个 CLB 可以有8个输入和8个输出。

    我有以下疑问

    1.在上面提到的示例中、两个信号都来自外部 GPIO、GPIO 如何映射到 CLB 以及在何处建立连接。 如何确认 GPIO 与 BOUNDARY IN0和 BOUNDARY IN1连接。 我缺少外部引脚与 CLB 的连接。

    2.它提到我们可以从 outputxbar 获取 CLB 输出、但 outputxVBAR 只能驱动8个输出。 在这种情况下、使用 CLB、我们只能将8个输出 带到外部引脚、或者我们可以将8个以上的输出带到外部引脚。 如果我们能够获取8个以上的输出、这是怎样的可能。

    期待您的回复

    谢谢。

    Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:  

    您对 CLB 模块结构的初始理解是正确的。 要回答您的问题、请执行以下操作:

    1.如果您使用 SysConfig、则可以在 Control 部分下的 CLB 菜单中完成 GPIO 到 CLB 的分配

    这会配置特定 CLB 逻辑块的边界输入、然后该逻辑块通过调用 initTileX (CLBX_BASE)函数与可配置逻辑块选项中创建的配置相关联。

    2.您是正确的、您受到 CLB 逻辑块上 CLB 输出数量的限制、最多为8个。 请注意、这些信号都是被复制的、因此除了用于外部引脚外、它们还可以直接转至器件上的其他外设、请查看 TRM 以了解有关该信号的详细表。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    是的、我正在使用 SysConfig 工具  

    您能否说明如何使用我在上一个问题中提到的示例将 GPIO 0和 GPIO 1映射到 CLB 边界。

    2.如果我使用2个逻辑块,我可以将16个输出连接到外部 GPIO 引脚。 如果是、这怎么可能。

    请通过 SysConfig 配置示例向我解释。

    谢谢。  

    Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    GPIO 通过输入 XBAR 进行输入、然后进入 CLBXBAR 并分配给 CLB 边界输入。 下图显示了从 GPIO 到 CLB 逻辑块的通用方案。

    2.理论上是,但会受到器件上 OUTPUTXBAR 和 CLB_OUTPUTXBAR 数量的限制。 请参阅以下内容、因为这两种类型的 XBAR 都是相似的路径。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    输出取自显然是由 输出_交叉开关 CLB_OutputXBAR 。  

    我的器件是 CLB 3类。

    因此、在3类中、我们可以从这两个引脚获取 输出_交叉开关  和 CLB_outputXBAR?  这样、外部 GPIO 引脚上就可以有多达16个输出。

    谢谢。

    Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    您是正确的、3类 CLB 可以从这两个引脚获取输出、 输出_交叉开关 CLB_OutputXBAR 输出_交叉开关 仍然保持了限制、即它仅有权访问每个 CLB 逻辑块的输出4和5、但 CLB_outputXBAR 可以访问任何 CLB 逻辑块输出。 有8个 OUTPUT_XBAR 和8个 CLB_outputXBAR。

    因此、对于两个 CLB 逻辑块、您可以使用 output_XBAR (TILE1_out4、TILE1_Out5、TILE2_out4和 TILE2_Out5)输出4个输出。 器件上有8个 clb_outputXBAR、因此您可以输出另外8个信号。 这仅为两个逻辑块为 GPIO 提供了总计12个输出信号。 然后、您有4个剩余的 output_XBAR、因此您可以从剩余6个逻辑块中的任何一个输出4个信号(只要这些输出分配给其各自逻辑块的输出4和5)

    总之、对于所使用的 x 个 CLB 逻辑块、最大输出信号数量如下:

    1个 CLB 逻辑块->共8个输出信号

    2个 CLB 逻辑块->共12个输出信号

    3个 CLB 逻辑块->共14个输出信号

    4个 CLB 逻辑块->共16个输出信号

    5个 CLB 逻辑块->共16个输出信号

    6个 CLB 逻辑块->共16个输出信号

    7个 CLB 逻辑块->共16个输出信号

    8个 CLB 逻辑块->共16个输出信号

    这假设您没有为任何其他外设使用 OUTPUT_XBAR

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    非常感谢酒店员工的热情好客。

    现在我正在处理 OUTPUTXBAR、我可以控制  为 OUTPUTXBAR 选择的 GPIO 来启用或禁用吗?  

    参考上面的图表(参考手册中的第1547页)、我在这里画了一个红圈。

    多路复用器的输入全部外设、GPIO、  OUTPUTXbar 在此丢失。

    1)配置为 OUTPUTxbar 的 GPIO 是否默认选择为输出并在上电后驱动为默认值?

            如果需要、我可以随时使用其他寄存器来禁用或启用为 OUTPUTXBAR 配置的 GPIO。

    谢谢。

    K. Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    有关 OUTPUTXBAR 如何连接到 GPIO 的示意图、请参阅 XBAR 一章。

    在启用或禁用为 OUTPUTXBAR 配置的 GPIO 方面、您可以利用 OUTPUTxMUXENABLE 寄存器在任何时间点启用和禁用 OUTPUTXBAR。 通常、在代码中配置 GPIO 后、GPIO 将从关联的 OUTPUTXBAR 输出、尽管由于您使用的是 CLB、您也可以选择在要激活输出的时间点通过调用 CLB_enableCLB 函数来启用 OUTPUTXBAR 输出。 尽管这适用于连接到逻辑块的所有 OUTPUTXBAR

    此致、

    彼得