This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:CCS 中的增益调整

Guru**** 2748515 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259746/tidm-1000-gain-adjustment-in-ccs

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:AMC1311AMC1301SFRA

您好!

我已使用该评估板制作了一个 Vienna 整流器。 我们在 CCS 中测量的值与实际值不同。 我们将使用 AMC1311并包含8.2V 的增益来向 ADC 提供信号。 我们还使用不同的40mV/A 电流传感器进行电流测量。 但在 CCS 或软件中、我可以在哪里更改/调节用于电压测量和电流测量的增益。  

谢谢  

勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请确保 ADC 输入的最大容差为3.3V。  

    我想您要求的是 ACQPS 值调整。  请参阅本应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spracp5/spracp5.pdf?ts = 1692123670285&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    是的、我们保持与评估板相同的值、并且它不应超过3.3V。 唯一的区别是使用 AMC1311而不是 AMC1301。 我们使用62k 而不是7.5k 调整了运算放大器的增益。 因此、我们应该具有与评估板大致相同的值。 但我可以看到、在84V 直流链路时、我将在 CCS 上获得116V 电压。 我可以调整 c 代码中的比例因子吗、并获得与测量值相同的值吗?  

    电流检测也不同、我们使用不同的电流传感器、因为它需要测量更高的电流。 在 vienna.h 文件中、我可以看到 VIENNA_iL1MeasOffset_pu。 需要更改数据还是 C 代码中的其他某个位置。  

    提前感谢。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    从84V 到116V、这似乎有很大的差异。

    当您在运算放大器的输出端探测在 C2000中看到的电压是多少? 与预期间的关系

    2.您所设置的基准电压是多少,即外部3V/3.3V (或内部2.5V/3.3V)?

    3.在 AMC1311+op amp 进入 C2000之前,您能否共享其电路片段?

    4.最后的选择应该是调整偏移。  

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    这是原理图的片段、

    我们在100V 直流链路电压下测量了 C2000的301mV 电压。  

    我们可以在何处调整电流测量和电压测量的偏移。  

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    考虑以下电路的增益值 、该值应为600mV。 我不确定 您是如何获得301mV 的电压的。 您可以再次验证吗。

    通过反向跟踪从输出到输入的信号、即当输出为301mV 而不是91mV 时、应该看到45.6mV 输入??

    我不清楚为什么会出现这种下降。 我已经研究了 AMC1311 (9.2.2)、它对我来说看起来很好。   除非需要、否则我不会更改 Vienna_iL1MeasurOffset_pu = 0、因为这会影响可在 Vienna.c 中修改的控件。

    我会将该查询重新分配给 AMC1311专家、以便获得他们对此的反馈。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、  

    是的、DC+和中点之间的电压只有50V、那么它是301mV。

    我们现在能够在不调整偏移的情况下获得正确的值。 谢谢。  

    目前难以使用 SFRA 实现控制环路稳定性。 是否有任何可用材料?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AMC1311具有-0.1V 至2V 的输入、而 AMC1301具有双极、+/-250mV 的输入。  

    可以探测两个 AMC1311的输出、以验证 U1测量 DCBus-是否输出削波?