主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的 Champs:
我是为我们的客户提出这个问题的。
现在、当通过闪存引导模式调试客户的其中一个电路板时、将报告一个错误、如下所示、其他电路板可以正常工作。
连接到目标时出错:
(错误-1155 @ 0x0)
器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制唤醒器件。 选择"OK"以尝试完成调试连接。
(仿真软件包8.2.0.00004)
然后、客户尝试使用等待引导、并且可以成功地连接到电路板、他们进行了 以下检查:
1.检查了 CSM 地址、均为0xFF、因此器件未被锁定。
2. 现在连接仿真器、它可以运行项目、但当我们重置设备时、或者当它断电并再次打开时、它将每13ms 重置一次。 始终有一个 RESET 信号。
当我们观察"Disassembly"窗口时、我们发现代码被停留在0x3ff4fa 的位置、介于0x3ff4fa 和0x3ff4fb 之间。二者之间存在无限循环、该复位信号是否由看门狗引起?
此位置是引导 ROM 的位置、我们不知道此部件的代码、也不知道此处发生了什么。 以及它在等待模式下是否正常。 您能帮助检查一下吗?


谢谢!
此致、
朱莉娅