This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:连接到目标时出错:(错误-1155 @ 0x0)

Guru**** 2389410 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259453/tms320f28062-error-connecting-to-the-target-error--1155-0x0

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题的。  

现在、当通过闪存引导模式调试客户的其中一个电路板时、将报告一个错误、如下所示、其他电路板可以正常工作。

连接到目标时出错:

(错误-1155 @ 0x0)

器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制唤醒器件。 选择"OK"以尝试完成调试连接。

(仿真软件包8.2.0.00004)

然后、客户尝试使用等待引导、并且可以成功地连接到电路板、他们进行了 以下检查:

1.检查了 CSM 地址、均为0xFF、因此器件未被锁定。  

2. 现在连接仿真器、它可以运行项目、但当我们重置设备时、或者当它断电并再次打开时、它将每13ms 重置一次。 始终有一个 RESET 信号。

当我们观察"Disassembly"窗口时、我们发现代码被停留在0x3ff4fa 的位置、介于0x3ff4fa 和0x3ff4fb 之间。二者之间存在无限循环、该复位信号是否由看门狗引起?

此位置是引导 ROM 的位置、我们不知道此部件的代码、也不知道此处发生了什么。 以及它在等待模式下是否正常。 您能帮助检查一下吗?

谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我对此进行深入研究、我明天会与您联系。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否澄清有关客户问题的一些要点?

    当他们能够在等待引导模式下连接到器件并运行程序时、是否必须重新刷写?  

    如果它们以等待引导模式连接、在对器件执行任何其他操作之前、它们是否在0x3ff4fa 地址处?  

    根据本 TRM 部分、一旦连接、您可以通过向此位置写入不同的值来离开等待引导模式。 您能看到这是否会让客户离开无限循环吗?  

    我无法检查该地址是否是器件将处于等待引导模式的地址、但我认为客户可以通过执行上述操作进行检查。 我明天会尽力检查一下自己。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    当他们能够在等待引导模式下连接到器件并运行程序时,是否必须重新刷新它?  [/报价]

    可以。

    今天、我们发现仿真器可以连接到 F28062、但无法对代码进行编程、也无法使用 UniFlash 擦除芯片的闪存。 CCS 报告的错误如下:

    C28xx:闪存编程器:写入闪存时遇到错误

    C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

    C28xx:GEL:文件:D:\SVN_Space\V0111\Project\Debug\SPIG2.out:加载失败。

    我检查了其他 E2E 链接、似乎是因为闪存耗尽了。

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    好的、我需要研究明天出现这种情况的根本原因是什么。 我再次对延误表示歉意。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    很抱歉响应出现延迟。 在按照这些说明操作后、您是否能够解决此问题?  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804392/tms320f28069-not-able-to-erase-flash

    此致、

    本·科利尔